Forcierungsmodus
WARNUNG |
|---|
|
Nicht vorgesehener Gerätebetrieb
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
Wenn sich das TeSys island im Betriebszustand befindet, kann der Forcierungsmodus über das OMT oder über den TeSys island DTM aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Forcierungsmodus zum Simulieren von SPS-Befehlen verwenden
Mit dem Forcierungsmodus können Sie die Logik von jedem TeSys avatar testen, indem der Empfang von PLC-Befehlen simuliert wird.
SPS-Befehl im Forcierungsmodus simulieren
|
Schritt |
Aktion |
|
|---|---|---|
|
1 |
Aktivieren Sie den Forcierungsmodus:
|
|
|
2 |
So simulieren Sie den Empfang eines SPS-Befehls:
|
|
|
3 |
Wenn Sie fertig sind, beenden Sie den Forcierungsmodus. Siehe Forcierungsmodus beenden. |
|
Forcierungsmodus zum Simulieren von Statusaktualisierungen zur SPS verwenden
Im Forcierungsmodus können Sie auch die Übertragung von Avatar-Statusaktualisierungen von der Insel zur SPS simulieren.
Avatar-Statusaktualisierungen von der Insel zur SPS simulieren
|
Schritt |
Aktion |
|
|---|---|---|
|
1 |
Aktivieren Sie den Forcierungsmodus über das OMT oder über den TeSys island DTM wie unter SPS-Befehl im Forcierungsmodus simulieren beschrieben. |
|
|
2 |
So simulieren Sie den Avatar-Status:
|
|
|
3 |
Wenn Sie fertig sind, beenden Sie den Forcierungsmodus. Siehe Forcierungsmodus beenden. |
|
Forcierungsmodus zum Simulieren von Statusänderungen der Digital-E/A-Moduleingänge und -ausgänge verwenden
Im Forcierungsmodus können sie auch Statusänderungen der Digital-E/A-Moduleingänge und -ausgänge simulieren. Wenn der Forcierungsmodus nicht aktiviert ist, ist das Status-Feld grau und zeigt „Nicht angewendet“ an.
Status-Feld
| Forcierungsbefehl | Eingang von der SPS | Status zur SPS |
|---|---|---|
|
Forcieren auf 0 |
Aus |
Aus |
|
Forcieren auf 1 |
Ein |
Ein |
Statusänderungen der Digital-E/A-Moduleingänge und -ausgänge simulieren
|
Schritt |
Aktion |
|
|---|---|---|
|
1 |
Aktivieren Sie den Forcierungsmodus über das OMT oder über den TeSys island DTM wie unter SPS-Befehl im Forcierungsmodus simulieren beschrieben. |
|
|
2 |
So simulieren Sie den E/A-Status – unter Von SPS:
|
|
|
Unter Zur SPS:
|
||
Forcierungsmodus beenden
Um den Forcierungsmodus zu beenden, führen Sie die Schritte in der folgenden Tabelle aus:
Forcierungsmodus beenden
|
Schritt |
Aktion |
|
|---|---|---|
|
1 |
Um den Forcierungsmodus mit dem TeSys island DTM zu beenden, klicken Sie auf der Registerkarte Diagnose neben Forcierungsmodus auf Beenden und bestätigen den Vorgang. |
|
|
2 |
So beenden Sie den Forcierungsmodus mit dem OMT: |
|
|
Klicken Sie auf den Bereich Diagnose. |
||
|
Klicken Sie auf die Schaltfläche Forcierungsmodus beenden. Es erscheint eine Gefahrenmeldung. Klicken Sie auf Ja, um zu bestätigen, dass Sie den Forcierungsmodus beenden wollen. Das Status-Banner oben auf dem Bildschirm zeigt an, dass sich das System nicht mehr im Forcierungsmodus befindet. |
||
WARNUNG