DOCA0270FR-01

Dissipation de chaleur

Pour permettre une dissipation de chaleur adéquate, laissez toujours un espacement de 10 cm (3,94 in) entre les équipements de protection contre les courts-circuits et les démarreurs TeSys island .

Les recommandations d’installation supplémentaires se rapportent aux conditions suivantes :

  • Trois démarreurs ou plus sont montés côte-à-côte sur l’îlot TeSys island .

  • L’intensité nominale (Ie) des démarreurs est supérieure ou égale à 25 A.

  • Les démarreurs sont utilisés avec un moteur de courant nominal > 85 % x le.

Dans ces conditions, nous recommandons d’appliquer l’une des règles d’installation suivantes :

  • Option 1 : À l’aide de l’outil d’ingénierie, réorganisez les avatars sur l’îlot TeSys island afin d’éviter ces conditions.

  • Option 2 : Utilisez des câbles de 50 cm (1,64 ft) pour raccorder les équipements de protection contre les courts-circuits aux démarreurs du milieu affectés. Dans un groupe de trois démarreurs qui satisfont tous aux conditions indiquées ci-dessus, la longueur supplémentaire est uniquement recommandée pour le démarreur du milieu. Dans un groupe de quatre démarreurs, la longueur supplémentaire est recommandée uniquement pour les deux démarreurs du milieu.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?