Como instalar o kit LAD9R1 (partidas de 9–38 A)
Os acessórios do kit LAD9R1 são usados para acoplar partidas de 9–38 A (tamanhos 1 e 2) adjacentes em avatars de duas velocidades ou com dois sentidos de rotação. Para instalar os acessórios, siga as etapas da tabela a seguir e consulte Instalação do kit de montagem LAD9R1.
Procedimento de instalação do LAD9R1
Etapa |
Ação |
---|---|
1 |
Insira uma chave de fenda plana na abertura da partida que será montada à esquerda, na ranhura da etiqueta próxima ao meio da partida, no lado direito, e remova a tampa plástica pequena que fica sob a etiqueta. A parte da etiqueta que deve ser removida é perfurada, sendo facilmente separada do restante. Não remova a tampa plástica do lado esquerdo da partida. |
Insira uma chave de fenda plana na abertura da partida que será montada à direita, na ranhura da etiqueta próxima ao meio da partida, no lado esquerdo, e remova a tampa plástica pequena que fica sob a etiqueta. A parte da etiqueta que deve ser removida é perfurada, sendo facilmente separada do restante. Não remova a tampa plástica do lado direito da partida. |
|
2 |
Instale o intertravamento mecânico LAD9V2 na abertura da partida à esquerda. Você ouvirá um clique quando a conexão for feita. |
3 |
Prenda a partida à direita no intertravamento mecânico. Você ouvirá um clique quando a conexão for feita. |
4 |
Prenda o grampo de montagem na parte de trás das partidas. Insira a parte superior do grampo nas partidas e, em seguida, empurre para baixo para fixar a parte inferior do grampo na posição correta. |
5 |
Instale o barramento superior LAD9V5 na parte superior das partidas. |
6 |
Instale o barramento inferior LAD9V6 na parte inferior das partidas. |
Para separar as partidas e remover os acessórios, siga as etapas da tabela a seguir e consulte Instalação do kit de montagem LAD9R1.
Procedimento de remoção do LAD9R1
Etapa |
Ação |
---|---|
1 |
Se os cabos planos tiverem sido conectados, desconecte os cabos dos módulos antes de remover os acessórios. |
2 |
Afrouxe completamente os parafusos nos terminais da partida. |
3 |
Remova o barramento inferior da parte inferior das partidas. |
4 |
Remova o barramento superior da parte superior das partidas. |
5 |
Remova o grampo de montagem da parte de trás das partidas. |
6 |
Use uma chave de fenda plana para separar as duas partidas. |
7 |
Use uma chave de fenda plana para remover o intertravamento mecânico das partidas. |