SUG_DA_WH-02

Håndtering af problemer med QR-kode

Tilstand

Handling

Hvis du ikke kan finde QR-koden.

Tryk Jeg kan ikke finde den korrekte QR-kode og gå videre til Tilføjelse af en enhed, trin 5.

.

Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse Forkert QR-kode scannet.

Tryk på Jeg kan ikke scanne QR-koden og vælg en af følgende muligheder:

  • (E): Indtast Mac-adresse/EUI-64 og Installationskode, og tryk derefter på Tilslut. Appen kontrollerer, om Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden er gyldig.

  • (F): Tryk på denne indstilling, hvis du ikke kan finde Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?