DOCA0172DE-16

Verfügbarkeit von Umgebungssensordaten

Einführung

Die Daten, die von den Umgebungssensoren an den Panel Server übertragen werden, sind vom Typ des Umgebungssensors abhängig. Die folgende Tabelle enthält Beispiele für die im Panel Server verfügbaren Daten, je nach Typ der Umgebungssensoren.

Gerätespezifische Bestellreferenzen

Die Bestellreferenzen der Geräte, die für die verschiedenen Umgebungssensortypen verwendet werden, sind:

  • CL110 (Wenden Sie sich an Ihren Schneider Electric-Vertreter für Informationen über Bestellreferenzen.)

  • TH110 (Wenden Sie sich an Ihren Schneider Electric-Vertreter für Informationen über Bestellreferenzen.)

  • TRH (SED-TRH-G-5045)

  • TRHC02 (SED-CO2-G-5045)

Eine vollständige Liste der unterstützten Bestellreferenzen finden Sie in den folgenden Dokumenten.

  • DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File

  • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Firmware-Versionshinweise

  • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Firmware-Versionshinweise

  • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Firmware-Versionshinweise

Andere Messungen

Daten

CL110 TH110 TRH TRHC02

Temperatur

Luftfeuchtigkeit in der Umgebung

CO2-Pegel in der Umgebung

Innentemperatur

       

Batteriespannung

       

RSSI-Verbindung

       

Eine vollständige Liste der von Umgebungssensoren übertragenen Messdaten finden Sie in der DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?