DOCA0172DE-16

Proxy

Einführung

Die Proxy-Einstellungen müssen im Panel Server konfiguriert werden, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  • Wenn Sie den dezentralen Zugriff oder die Cloud-Verbindung verwenden, und

  • wenn Ihr Netzwerkadministrator einen Proxy in Ihrem lokalen Netzwerk implementiert hat.

Proxy-Adresse und Portnummer werden vom Netzwerkadministrator bereitgestellt.

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal und Advanced.

Einstellen der Parameter

Der Proxy wird auf den Webseiten des Panel Server unter Einstellungen > Netzwerkkommunikation > Proxy eingerichtet.

Einstellungen für die Proxy-Aktivierung

Parameter Beschreibung

HTTP Proxy

Wird verwendet, um den HTTP-Proxy zu aktivieren/deaktivieren (standardmäßig deaktiviert).

HTTPS Proxy

Wird verwendet, um den HTTPS-Proxy zu aktivieren/deaktivieren (standardmäßig deaktiviert).

HTTP- und HTTPS-Proxy-Einstellungen

Die folgenden Parameter werden nur angezeigt, wenn der Parameter HTTP-Proxy oder HTTPS-Proxy aktiviert ist.

Parameter Beschreibung

Adresse

Dient der Eingabe der IP-Adresse oder des Domänennamens des HTTP- oder HHTPS-Proxy-Servers.

WICHTIG: Geben Sie kein Präfix http:// oder https:// ein.

Port

Dient der Eingabe des HTTP- oder HHTPS-Ports.

Authentifizierung

Dient der Aktivierung/Deaktivierung, wenn eine Proxy-Authentifizierung erforderlich ist (standardmäßig deaktiviert).

Nicht-Proxy-Hosts

Wird verwendet, um die Ausnahmen von Hosts in einer Nicht-Proxy-Hostliste einzugeben.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?