短延时过流保护(S 或 ANSI 50TD/51)
简介
短延时过流保护有助于以全面的保护级别保护设备免受相对相短路、相对中性线短路和相对地短路的损坏。它包括两个特性,定时和反时,它们取决于 I²t 设置的状态。
可用性
下列设备提供短延时过流保护:
-
IEC 标准的 MicroLogic 5.0 X、6.0 X 和 7.0 X 控制单元
-
UL 标准的 MicroLogic 5.0 X 和 6.0 X 控制单元
-
3 极断路器和 4 极断路器
短延时过流保护通过流经断路器内部电流互感器的电流供电,不需要附加外部供电。
工作原理
短延时过流阈值 Isd 设定短路电流的水平,在此短路电流水平下,当达到短延时过流时间延迟时断路器脱扣。 短延时过流时间延迟 tsd 设定时间长度,在此期间,断路器承载短延时过流阈值范围之内的短路电流。 可以将短延时过流时间延迟调整至:
|
短延时过流保护基于各相和中性线的实际 RMS 电流,最多 15 次谐波。
为了在间歇性故障时脱扣,控制单元累积短延时脱扣范围内的间歇性电流(持续时间较短,不足以触发脱扣)。此类累积可导致比设定值更短的脱扣时间。
设置保护
短延时过流保护设置为:
-
Isd:短延时过流保护阈值
-
tsd:短延时过流保护时间延迟
-
I²t (tsd):短延时过流保护曲线(I²t ON 或 I²t OFF)
设置方法如下:
-
在 MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上,
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)
-
使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)
-
利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)。
保护设置
设置 |
单位 |
范围 |
步骤 |
出厂设置 |
精度 |
---|---|---|---|---|---|
Isd |
A |
1.5-10 x Ir |
0.5 x Ir(1) |
1.5 x Ir |
+/- 10% |
tsd,使用 I²t ON |
s |
0.1-0.4 |
0.1 |
– |
– |
tsd,使用 I²t OFF |
s |
0-0.4 |
0.1 |
0 |
– |
(1) 使用 EcoStruxure Power Commission 软件和 EcoStruxure Power Device 应用 可进行更精细的分辨率设置 |
有关详细信息,请参阅设置指南。
10 x Ir 时的运行时间
短延时保护的运行时间取决于 tsd 时间延迟。它们适用于 I²t ON 或 OFF。
tsd 时间延迟 |
0 s |
0.1 s |
0.2 s |
0.3 s |
0.4 s |
---|---|---|---|---|---|
不脱扣时间 |
> 0.02 s |
> 0.08 s |
> 0.14 s |
> 0.23 s |
> 0.35 s |
最长分断时间 |
< 0.08 s |
< 0.14 s |
< 0.20 s |
< 0.32 s |
< 0.50 s |
区域选择联锁 (ZSI)
如果 ZSI IN 未设定为 1(Z3 和 Z4 端子之间开路),则最长分断时间为 0.08 秒,与 tsd 设定值无关。
当 ZSI IN 设定为 1 且连接了下游设备的 ZSI OUT 时(或者当未使用 ZSI 功能且 Z3 和 Z4 端子之间有跳线时),使用 tsd 时间延迟。
Isd 阈值激活 ZSI OUT(Z1 和 Z2 端子)。
预定义事件
该功能生成下列预定义事件:
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
---|---|---|---|
0x6401 (25601) |
|
脱扣 |
高 |
0x6301 (25345) |
|
保护 |
中等 |
0x6201 (25089) |
|
保护 |
中等 |
用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅事件管理。
保护事件的生成方式如下:
-
保护启动时,生成启动事件。
-
保护时间延迟结束时,生成运行事件。
-
断路器脱扣线圈 (MITOP) 激活时,生成脱扣事件。
建议操作
代码 |
事件 |
建议操作 |
---|---|---|
0x6401 (25601) |
|
复位设备或使用 EcoStruxure Power Device 应用 内的电力恢复助手。 |
复位脱扣事件
有关在因电气故障而脱扣之后复位断路器的说明,请参阅相关文档:
-
MasterPacT MTZ1 — 断路器和隔离开关 - 用户指南
-
MasterPacT MTZ2/MTZ3 — 断路器和隔离开关 - 用户指南