DOCA0102ZH-12

MicroLogic X 控制单元:描述

简介

MicroLogic X 控制单元包括:

  • 用于监视断路器状态的 LED

  • 本地人机界面,包括图形显示,其中包含彩色背光、上下文按钮以及专用按钮

  • 用于监视脱扣和报警原因的 LED

控制单元描述

A Ready LED

B 工作 LED

C ERMS LED

D 图形显示屏

E NFC 无线通讯区域

F 主页按钮

G 三个上下文按钮

H 退出按钮 ESC

I Bluetooth LED

J Bluetooth 激活按钮

K 用于接地故障和接地漏电保护的测试按钮(MicroLogic 6.0 X7.0 X

L 用于脱扣原因 LED 和报警的测试/复位按钮

M 橡胶盖下方的 Mini USB 端口

N 过载和脱扣原因 LED

O 用于内部电池的盖

P VPS 电压供电模块(可选)

Q 用于指示 VPS 模块正在对控制单元供电的 VPS LED

R 用于访问产品信息的 QR 代码

S 控制单元识别号

T 控制单元类型

U 额定电流与断路器的额定电流相同的互感器插头

V 塑料盖

状态 LED

LED 指示灯

描述

Ready

控制单元的标准保护功能正在工作时,Ready LED 缓慢闪烁。

工作 LED 向用户提示断路器的健康状态。

  • 橙色 LED:中等严重性,检测到需采取非紧急维护措施的报警。

  • 红色 LED:高严重性,检测到需立即采取维护措施的报警。

ERMS

ERMS(维护安全设定)LED 包含以下状态:

  • 蓝色 LED:ERMS 已启用

  • LED 熄灭:ERMS 已分离

包含上下文按钮和专用按钮的显示屏

本地 HMI 屏幕和按钮用于:

  • 导航菜单结构。

  • 显示监测值。

  • 访问和编辑配置设置。

NFC 通讯区域

NFC 通讯区域用于在运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机与 MicroLogic X 控制单元之间建立 NFC 连接。连接建立后,断路器工作数据会自动上传到智能手机。

Bluetooth 激活按钮和 LED

Bluetooth 激活按钮用于在运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机与 MicroLogic X 控制单元之间建立 Bluetooth 低能耗连接。连接建立后,可通过智能手机监视和控制断路器。

Bluetooth LED 闪烁时,指示 MicroLogic X 控制单元正与 Bluetooth 设备通讯。

测试按钮

测试按钮用于测试 MicroLogic 6.0 X 的接地故障保护以及 MicroLogic 7.0 X 的接地漏电保护。

过载和脱扣原因 LED

四个脱扣原因 LED 的指示取决于 MicroLogic X 控制单元的类型。

LED

描述

  • MicroLogic2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X:过载预警,负载超过长延时保护 Ir 设置的 90% 并且低于 105%。

  • MicroLogic2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X:过载预警,负载超过长延时保护 Ir 设置的 105%。

  • MicroLogic2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X:由于长延时保护导致的脱扣。

  • MicroLogic2.0 X, 3.0 X:由于瞬时保护导致的脱扣。

  • MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X:由于短延时保护或瞬时保护导致的脱扣。

  • MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X:不适用。

  • MicroLogic 6.0 X:由于接地故障保护导致的脱扣。

  • MicroLogic 7.0 X:由于接地漏电保护导致的脱扣。

  • MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X:由于可选保护导致的脱扣。

  • MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X:控制单元自检无效。

注: 如果 MicroLogic X 控制单元未受电,脱扣原因 LED 会在 4 小时后熄灭。在这个时间之后,可以按下测试/复位按钮再次点亮这些指示灯。

测试/复位按钮

测试/复位按钮执行以下功能:

  • 内部电池测试或检查 LED 功能:将测试/复位按钮按住不超过 3 秒,4 个脱扣原因 LED 便会熄灭 1 秒。其结果为以下其中一个:

    • 4 个脱扣原因 LED 亮 2 秒:电池状态良好。

    • 4 个脱扣原因 LED 相继闪烁 2 秒:电池将达到其寿命终点。更换电池。

    • 4 个脱扣原因 LED 未亮起:更换电池。

    注: 更换内部电池后,必须立即执行此测试,以检查新电池是否正常工作。这可在内部电池生命周期内的任何时间执行。
  • 锁存事件的复位:按住测试/复位按钮超过 3 秒,即可复位锁存事件。脱扣原因 LED 和工作 LED 熄灭。

微型 USB 端口

移除微型 USB 端口的橡胶盖,连接以下设备:

注: MicroLogic X 控制单元不支持 USB 存储盘。即使使用适配器连接了 USB 存储盘,也不会传输数据。

QR 代码

在智能手机运行 QR 读码器且连接到互联网的情况下,扫描到 MicroLogic X 控制单元正面的 QR 代码时,会显示 Go2SE 登录页。登录页显示了一些设备相关信息,以及菜单列表。

控制单元识别号

的标识号 MicroLogic X 控制单元由以下部分组成:

  • 的序列号 MicroLogic X 格式为PPPPPPYYWWDLNNNNN的控制单元,其中代码定义如下:

    • PPPPPP: 工厂代码

    • YY:制造年份(00至99),例如2016年为16

    • WW:制造周(01至53)

    • D:星期几,其中1表示星期一,例如5表示星期五

    • L:工厂内唯一的生产线代码或机器代码

    • NNNN:制造当天由工厂生产线或机器生成的唯一产品编号(0001至9999)

  • 控制单元的商业型号,格式为 LV8•••••

通过 mySchneider 客服移动应用程序,利用识别号寄存您的 MicroLogic X 控制单元。

通过寄存 MicroLogic X 控制单元,您能够拥有最新的记录并实现可追溯性。

控制单元类型

该代码指示 MicroLogic 控制单元的类型:

  • 数字(例如,6.0)定义控制单元提供的保护类型。

  • 字母 (X) 指示控制单元的产品系列。

内部电池

在缺失任何其他电源的情况下,内部电池为脱扣原因 LED 和主要诊断功能供电。

VPS 电压供电模块

VPS 模块MicroLogic X 控制单元的内部电压源。

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X6.0 X 可选配 VPS 模块。它是 MicroLogic 7.0 X 的标配。

互感器插头

保护范围取决于额定电流 In,这个值由存在于 MicroLogic X 控制单元下方的互感器插头定义。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.