DOCA0102ZH-12

附录 A: 许可信息

加密软件许可信息

版权所有 © 1995-1997 Eric Young (eay@cryptsoft.com)。

© 1998-2006 OpenSSL Project 版权所有。保留所有权利。

© 2002 Sun Microsystems, Inc 版权所有。保留所有权利。

本产品包括由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 编写的加密软件。

此软件由 ERIC YOUNG 原样提供,不承担任何明示或隐含保证(包括但不限于隐含保证适销性以及适合特定用途)。在任何情况下,作者或参与者对于任何直接、间接、偶然、特殊、惩罚性或继发性损害(包括但不限于购买替代货物或服务;使用功能、数据或利润损失;或业务中断)均不承担责任,无论以何种方式导致,无论依据何种责任理论,无论根据合同、严格责任或侵权行为(包括疏忽或故意),无论因以任何方式使用此软件而产生,即使已收到有可能发生此类损害的通知。

本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL Toolkit 的软件 (http://www.openssl.org/)。

此软件由 OpenSSL PROJECT 原样提供,不承担任何明示或隐含保证(包括但不限于隐含保证适销性以及适合特定用途)。在任何情况下,OpenSSL PROJECT 或其参与者对于任何直接、间接、偶然、特殊、惩罚性或继发性损害(包括但不限于购买替代货物或服务;使用功能、数据或利润损失;或业务中断)均不承担责任,无论以何种方式导致,无论依据何种责任理论,无论根据合同、严格责任或侵权行为(包括疏忽或故意),无论因以任何方式使用此软件而产生,即使已收到有可能发生此类损害的通知。

USB 通讯许可信息

版权所有 © 2010 Texas Instruments Incorporated (http://www.ti.com/)。

本产品包括由 Texas Instruments Incorporated (http://www.ti.com/) 开发的软件。

此软件由版权持有者原样提供,不承担任何明示或隐含保证(包括但不限于隐含保证适销性以及适合特定用途)。在任何情况下,版权所有者或参与者对于任何直接、间接、偶然、特殊、惩罚性或继发性损害(包括但不限于购买替代货物或服务;使用功能、数据或利润损失;或业务中断)均不承担责任,无论以何种方式导致,无论依据何种责任理论,无论根据合同、严格责任或侵权行为(包括疏忽或故意),无论因以任何方式使用此软件而产生,即使已收到有可能发生此类损害的通知。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.