DOCA0102ZH-12

维护菜单

说明

Maintenance 菜单包含以下子菜单:

1 级

2 级

3 级

功能说明

主页

维护

切换至其他设置(1)

双重设置配置

帮助

显示有关维护计划和 MicroLogic X 控制单元的固件版本和硬件版本的信息。

健康状态

描述断路器的健康状态。

CB 概况

显示关于断路器的信息

(1) 仅在参数双重设置设定为已启用且参数切换模式设定为本地 HMI时显示。

切换至其他设置

切换至其他设置 仅在参数运行时显示 双重设置 设置为 Enabled 和参数 切换模式 设置为 本地HMI. 它显示下列数据:

3 级

4 级

参数名称

切换至其他设置

切换至设置 B

当启用双重设置功能时,选择设置组 AB

帮助

辅助 菜单显示下列数据:

3 级

4 级

5 级

参数名称

帮助

维护计划

下一次维护

显示:

  • 要执行的下一次维护计划

  • 计划到期前的月数,或计划过期前的月数

上一次维护

显示:

  • 执行的上一次维护计划及其日期

  • 维护提供者的姓名

  • 执行计划的维护人员的姓名

 

固件版本

μ 逻辑版本

显示 MicroLogic X 格式中的固件版本 aaa.bbb.ccc.

M&P 版本

显示:

  • M&P 固件版本和 TCI 固件版本,用于检查是否符合 UL 489SE

  • 固件版本的 CRC32 代码

TCI 版本

ASIC 版本

显示 ASIC 固件版本。

测量版本

显示:

  • 测量算法的固件版本,用于确认是否符合 IEC 61557-12

  • 固件版本的 CRC32 代码

 

硬件版本

HMI版本

显示 MicroLogic X 嵌入式显示屏的硬件版本。

健康状态

Health 菜单显示下列数据:

3 级

4 级

参数名称

健康状态

断路器

显示断路块剩余使用寿命百分比

MicroLogic

显示 MicroLogic X 控制单元剩余使用寿命百分比

执行器磨损

显示以下附属设备的磨损百分比:

  • MCH 储能马达

  • XF 合闸线圈

  • MN 欠压线圈

  • MX1 分闸线圈

  • MX2 分闸线圈

触点磨损

显示触点磨损百分比

CB 概况

CB概况 菜单显示下列数据:

3 级

4 级

参数名称

CB 概况

CB 块

断路器系列:MasterPacT

设备尺寸: MTZ1, MTZ2,或 MTZ3

额定电流 x 100 A(示例:08 对应于 800 A 的额定电流 In)

性能等级: N1, H1, H2, H3,或 L1

电力系统: 3P4P

标准:IEC、UL 或 ANSI

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.