DOCA0102ZH-12

每相电能

简介

每相电能 Digital Module 可实现对每相能耗的分析。特别建议在具有大量不平衡负载的低压设备上使用。从测量角度来看,它可计算和显示网络中每一相收到和传出的电能。它可以计算和分析每相的有功、无功和视在电能。

可采用针对计算电能所描述的方法计算每相电能。

每相电能 Digital Module 可安装于下列设备:

  • 4 极 MasterPacT MTZ 断路器。

  • 3 极 MasterPacT MTZ 断路器(中性线连接 VN 端子且带有 ENVT 接线和配置)。

先决条件

在购买了每相电能 Digital Module 且将此模块安装到了 MicroLogic X 控制单元上后,才可获得每相电能功能。

每相电能 Digital Module 兼容:

  • IEC 标准的 MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X7.0 X 控制单元

  • UL 标准的 MicroLogic 3.0 X5.0 X6.0 X 控制单元

  • 固件版本不低于 001.000.000 的 MicroLogic X 控制单元

如果 IFE/EIFEIFM 固件版本与 Digital Module 兼容,则可以通过 IFE/EIFEIFM 通讯接口远程获取来自 Digital Module 的数据。有关更多信息,请参阅通讯接口的固件兼容性

电度表特性

测量值

单位

范围

精度

精度范围

每相总有功电能 Epdelivered(123

kWh

-10,000,000 至 10,000,000 kWh

+/-1%

参见下面的注意

每相总有功电能 Epreceived(123

kWh

-10,000,000 至 10,000,000 kWh

+/-1%

参见下面的注意

每相总无功电能 Eqdelivered(123

kVARh

-10,000,000 至 10,000,000 kVARh

+/-1%

参见下面的注意

每相总无功电能 Eqreceived(123

kVARh

-10,000,000 至 10,000,000 kVARh

+/-1%

参见下面的注意

每相总视在电能 Es(123

kVARh

0 至 10,000,000 kVARh

+/-1%

参见下面的注意

注: 电能测量范围的精度(依据 IEC 61557-12)取决于电流范围、电压和功率因数值。

可复位电度表的可用性

测量值

MicroLogic X HMI

EcoStruxure Power Device 应用

EcoStruxure Power Commission 软件

FDM128

FDM121

通讯

IFE/EIFE 网页

每相总有功电能:Epdelivered(123)和 Epreceived(123

每相总无功电能:Eqdelivered(123)和 Eqreceived(123

每相总视在电能:Es(123

不可复位电度表的可用性

测量值

MicroLogic X HMI

EcoStruxure Power Device 应用

EcoStruxure Power Commission 软件

FDM128

FDM121

通讯 TCP/IP

IFE/EIFE 网页

总有功电能值 Ep

总有功电能值:Epdelivered 和 Epreceived

总无功电能值 Eq

总无功电能值:Eqdelivered 和 Eqreceived

总视在电能值 Es

复位每相电能

每相电能可复位电度表的复位方法与其他电能测量相同

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.