MicroLogic X 控制单元:购买和安装 Digital Module
前提条件
若要购买 Digital Module,您需要提供以下信息:
-
MicroLogic X 控制单元识别号
-
要购买的 Digital Module 的商业型号。
-
要接收安装人员电子邮件(包含 Digital Module 下载信息)的电子邮件地址。
获取控制单元识别号
您可以通过下列方法之一在现场和/或现场以外获取控制单元识别号 :
-
在现场,通过使用智能手机扫描 MicroLogic X 控制单元正面的 QR 码。QR 代码标识该 MicroLogic X 控制单元。使用分享按钮将共享控制单元信息分享给具备 Digital Modules 选购资质的人员。
-
在现场,可以读取 MicroLogic X 控制单元正面的标识号 。标识号以四个零开头,长度为 16 个字符。
-
在现场,通过 EcoStruxure Power Commission 软件(使用 PC 连接 MicroLogic X 控制单元的微型 USB 端口)。
-
在现场之外,使用 EcoStruxure Power Commission 软件。这种访问方法仅适用于之前已在相关项目中登记的 MicroLogic X 控制单元。
购买和下载 Digital Module
按照以下步骤购买和下载 Digital Module:
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
|
1 |
联系您当地的 Schneider Electric 客户服务中心(CCC)或 Schneider Electric 服务代表。 访问 www.se.com/support 网站以联系您当地的 Schneider Electric CCC。 |
|
2 |
提供前提条件中指示的信息,然后购买 Digital Module。 您将通过您向 CCC 提供的地址收到安装人员的电子邮件。 |
|
3 |
选择来自 dsc-no-reply@verified.se.com 的电子邮件以下载 Digital Module。主题为您的 Digital Module 已备好,可以下载。您的 Digital Module 将出现在可以下载的项目列表中。 注: 如果您在收件箱中未看到该电子邮件,请检查垃圾邮件文件夹。
|
|
4 |
单击要下载的 Digital Module 旁边的复选框,然后单击下载以下载发运套件。 注: 此发运套件用于通过 EcoStruxure Power
Commission 软件在 MicroLogic X 控制单元上安装 Digital Module。确保用于安装 Digital Module 的 PC 上存在该发运套件。
注: 如果是之前购买的 Digital Module,则可以通过单击以下链接访问下载的文件:
|
在 MicroLogic X 控制单元上安装 Digital Module
在 MicroLogic X 控制单元上安装 Digital Module 需要使用 MicroLogic X 管理员、服务代表或工程师密码。
按照下面的程序在 MicroLogic X 控制单元上安装购买的 Digital Module:
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 使用部件号为 LV850067SP 的 USB 电缆将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接到 MicroLogic X 控制单元正面的微型 USB 端口。 |
| 2 |
点击直接连接到设备,以在 EcoStruxure Power Commission 软件与 MicroLogic X 之间建立连接。EcoStruxure Power Commission 软件在屏幕上显示 MicroLogic X 控制单元识别号。 |
| 3 |
点击 Digital Modules 以打开 Digital Module 页面。 |
| 4 |
在使用的 PC 上检查要安装的 Digital Module 发运套件是否存在。 |
| 5 |
点击安装以选择要安装的 Digital Module。 MicroLogic X 控制单元的标准保护功能在安装 Digital Module 期间保持激活。 注: 仅之前购买的模块可以直接通过点击安装进行安装。
|
| 6 |
EcoStruxure Power Commission 软件需要您确认安装。输入管理员密码,然后单击继续。 |
| 7 | |
| 8 |
安装完成之后,断开 PC 之前,先点击断开按钮从 MicroLogic X 控制单元上断开 EcoStruxure Power Commission 软件。 |
| 9 |
使用 EcoStruxure Power Device 应用程序检查确认已安装 Digital Module。 |
| 10 |
使用 EcoStruxure Power Device 应用程序或 EcoStruxure Power Commission 软件检查确认 Digital Module 工作正常。 |
有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助。
注:若要卸载 Digital Module,请使用 EcoStruxure Power Commission 软件。
预定义事件
安装或卸载 Digital Module 时将生成下列事件:
|
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
|---|---|---|---|
|
0x1130 (4400) |
|
配置 |
低 |
|
0x1131 (4401) |
|
配置 |
低 |