DOCA0102ZH-12

维护工具

简介

以下工具可用于支持维护和诊断功能:

EcoStruxure 配电服务资产顾问

EcoStruxure 面向配电的资产顾问Asset Advisor强化了资产性能管理,它将物联网(IoT)和基于云的技术与 Schneider Electric 提高业务连续性的专业知识。数据可通过移动电话、平板电脑和台式电脑获得。

EcoStruxure 配电资产顾问提供预测性和预防性维护服务。客户可以制定日期驱动型决策,从而能够提早处理潜在维护问题,实现从反应性维护到预测性维护的转变。

以下功能是 MasterPacT MTZ 嵌入式功能的补充:

  • 远程状态监控:通过基于云的平台来:

    • 评估来自所连设备和环境传感器的实时数据

    • 应用资产特有的分析(相当于在关联到其他设备的情况下由 MicroLogic X 控制单元提供的健康指示),以查明潜在问题

    • 触发并向最终用户和专家发送智能报警和通知

  • 管理端到端过程的专家:服务专家协调平台见解、建议的现场行动以及跟进您的配电系统的可选现场支持,包括网关连接。

有关更多信息 EcoStruxure 资产顾问位于 Schneider Electric website.

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.