DOCA0102ZH-12

保护菜单

描述

保护菜单包含以下子菜单:

1 级

2 级

3 级

功能说明

主页

保护

I 长延时

长延时过流保护(L 或 ANSI 49RMS/51

I 短延时(1)

短延时过流保护(S 或ANSI 50TD/51

I 瞬时

瞬时过流保护(I 或 ANSI 50

I 接地故障(2)

接地故障保护(G 或 ANSI 50N-TD/51N

I 接地漏电(3)

接地漏电保护, (ANSI 50G-TD)

I N相

中性线保护

双重设置

双重设置

高级(4)

IDMT 接地故障保护

(1) 适用于 MicroLogic 5.0 X6.0 X(IEC 和 UL 标准)以及 MicroLogic 7.0 X(IEC 标准)

(2) 适用于 MicroLogic 6.0 X(IEC 和 UL 标准)

(3) 适用于 MicroLogic 7.0 X (IEC 标准)

(4) 适用于 MicroLogic 2.0 X3.0 X5.0 X(IEC 和 UL 标准),以及已安装的 IDMT 接地故障数字模块

已激活的设置

保护功能所用的已激活的配置显示在快速查看中。

保护菜单中的设置是由用户定义的设置。它们可能不同于在激活了故障预置设置模式情况下的保护功能(请参阅详细的主题)。

I 长延时

I 长延时菜单显示下列数据和设置:

3 级

4 级

参数名称

I 长延时

Ir (x In)

Ir 长延时过流保护阈值,根据控制单元额定电流 In 表示。

用于快速设置:0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、0.95、0.98、1 x In

Ir (A)

Ir 长延时过流保护阈值,以安培表示。

用于设置,分辨率为 1 A。

tr@6Ir (s)

tr 长延时过流保护时间延迟。

I 短延时

MicroLogic 5.0 X6.0 X(IEC 和 UL 标准)以及 MicroLogic 7.0 X(IEC 标准)的 I 短延时菜单显示下列数据和设置:

3 级

4 级

参数名称

I 短延时

Ir (A)

Ir 长延时过流保护阈值,根据控制单元额定电流 In 表示,仅用于显示。

Isd (x Ir)

Isd 短延时过流保护阈值,根据 Ir 长延时过流保护阈值表示。

步长 = 0.5 x Ir。范围 = 0.5-10 x Ir

Isd (A)

Isd 短延时过流保护阈值,以安培表示,仅用于显示。

tsd (s)

tsd 短延时过流保护时间延迟。

I2t (tsd)

启用反时限曲线功能: 打开关闭

I 瞬时

MicroLogic 2.0 X(IEC 标准)的 I 瞬时菜单显示下列数据和设置:

3 级

4 级

参数名称

I 瞬时

Ir (A)

Ir 长延时过流保护阈值,以安培表示,仅用于显示。

Isd (x Ir)

Isd 瞬时过流保护阈值,根据 Ir 长延时过流保护阈值表示。

步长 = 0.5 x Ir。范围 = 0.5-10 x Ir

Isd (A)

Isd 瞬时过流保护阈值,以安培表示,仅用于显示。

MicroLogic 3.0 X(UL 标准)的 I 瞬时菜单显示下列数据和设置:

3 级

4 级

参数名称

I 瞬时

Ii (x In)

Ii 瞬时过流保护阈值,根据控制单元额定电流 In 表示。

Ii (A)

Ii 瞬时过流保护阈值,以安培表示,仅用于显示。

Ii 脱扣模式

瞬时过流保护时间延迟模式:标准快速

MicroLogic 5.0 X6.0 X(IEC 和 UL 标准),以及 MicroLogic 7.0 X(IEC 标准)的I 瞬时菜单显示下列数据和设置:

3 级

4 级

参数名称

I 瞬时

保护

启用瞬时过流保护模式:

  • OFF:不显示下列菜单

  • ON:显示下列菜单

Ii (x In)

Ii 瞬时过流保护阈值,根据控制单元额定电流 In 表示。

步长 = 0.5 x In。范围 = 0.2-15 x In

Ii (A)

Ii 瞬时过流保护阈值,以安培表示,仅用于显示。

Ii 脱扣模式

瞬时过流保护时间延迟模式:标准快速

I 接地故障(IEC 标准)

警告
设备损坏风险
利用 IEC 标准的 MicroLogic X 控制单元,在将电源接地回路 (SGR) 与 MDGF 模块一起使用时:
  • 禁止 OFF 位置的 Ig 模式设置。
  • Ig 阈值设置必须小于等于 1200 A。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
注: 接地故障保护也称作地线故障保护。

MicroLogic 6.0 X(UL 标准)的I接地故障菜单显示以下数据和设置:

3 级

4 级

5 级

参数名称

I 接地故障

I

保护

启用接地故障过流保护模式:

  • OFF:不显示下列菜单

  • ON:显示下列菜单

Ig (x In)

Ig 接地故障保护阈值,根据控制单元额定电流 In 表示。

用于快速设置:0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1 x In

Ig (A)

Ig 接地故障保护阈值,以安培表示。

用于以下列分辨率进行设置:

  • 1 A 分辨率(In ≤ 1000 A)

  • 10 A 分辨率(In > 1000 A)

tg (s)

tg 接地故障保护时间延迟。

设置:0、0.1、0.2、0.3、0.4 秒

I2t (tg)

启用接地故障保护曲线功能:打开关闭

I 接地故障(UL 标准)

MicroLogic 6.0 X(UL 标准)的I接地故障菜单显示以下数据和设置:

3 级

4 级

5 级

参数名称

I 接地故障

I

Ig (x In)

Ig 接地故障保护阈值,根据控制单元额定电流 In 表示。

用于快速设置:0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1 x In

Ig (A)

Ig 接地故障保护阈值,以安培表示。

用于以下列分辨率进行设置:

  • 1 A 分辨率(In ≤ 1000 A)

  • 10 A 分辨率(In > 1000 A)

tg (s)

tg 接地故障保护时间延迟。

设置:0、0.1、0.2、0.3、0.4 秒

I2t (tg)

启用接地故障保护曲线功能:打开关闭

I 接地漏电

MicroLogic 7.0 X(IEC 标准)的 I 接地漏电菜单显示以下数据和设置:

3 级

4 级

参数名称

I 接地漏电

IΔn (A)

接地漏电保护阈值,以安培表示。

步长 = 0.1 A 范围 = 0.5 – 30 A

Δt (s)

接地漏电保护时间延迟。

设置:0.06、0.15、0.23、0.35、0.80 秒

I N相

I N 相菜单显示下列数据和设置:

3 级

4 级

参数名称

I N相(1)

极数

极数 3P4P,仅用于显示。

Ir (A)

Ir 长延时过流保护阈值,以安培表示,仅用于显示。

保护

设置中性线保护:

  • N/2(出厂设置)

  • N

  • 加大 N

IN (A)

中性线上的 RMS 电流,仅用于显示。

(1) 适用于带有 ENCT 选项的 4 极断路器和 3 极断路器。

双重设置

双重设置菜单显示下列数据和设置:

3 级

4 级

参数名称

双重设置

双重设置

启用双重设置:

  • (出厂设置):双重设置被禁用

  • :双重设置被启用

设置

当启用双重设置时,显示活动的配置 AB

切换模式(1)

显示所配置的在设置组 A 和设置组 B 之间切换的模式:

  • 本地 HMI

  • 远程

  • IO - 1 根线

  • IO - 2 根线

(1) 如果启用双重设置,则显示。可通过 EcoStruxure Power Commission 软件配置。

如果启用了双重设置菜单,则显示并可以配置包含以下列数据和设置的菜单设置 B

5 级

6 级

参数名称

I 长延时(1)

Ir (x In)

Ir 长延时过流保护阈值,根据控制单元额定电流 In 表示。

用于快速设置:0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、0.95、0.98、1 x In

Ir (A)

Ir 长延时过流保护阈值,以安培表示。用于设置,分辨率为 1 A。

tr@6Ir (s)

tr 长延时过流保护时间延迟。

I 短延时(1)

Ir (A)

Ir 长延时过流保护阈值,根据控制单元额定电流 In 表示,仅用于显示。

Isd (x Ir)

Isd 短延时过流保护阈值,根据 Ir 长延时过流保护阈值表示。

步长 = 0.5 x Ir;范围 = 0.5-10 x Ir

Isd (A)

Isd 短延时过流保护阈值,以安培表示,仅用于显示。

tsd (s)

tsd 短延时过流保护时间延迟。

I2t

启用反时限曲线功能: 打开关闭

I 瞬时(1)

Ir (A) (2)

Ir 长延时过流保护阈值,以安培表示,仅用于显示。

Isd (x Ir) (2)

Isd 瞬时过流保护阈值,根据 Ir 长延时过流保护阈值表示。

步长 = 0.5 x Ir。范围 = 0.5-10 x Ir

Isd (A) (2)

Isd 瞬时过流保护阈值,以安培表示,仅用于显示。

I 瞬时(1)

保护 (3)

启用瞬时过流保护模式:

  • OFF:不显示下列菜单。

  • ON:显示下列菜单。

Ii (x In) (4)

Ii 瞬时过流保护阈值,根据控制单元额定电流 In 表示。

步长 = 0.5 x In;范围 = 0.2-15 x In

Ii (A) (4)

Ii 瞬时过流保护阈值,以安培表示,仅用于显示。

Ii 脱扣模式 (4)

瞬时过流保护时间延迟模式:标准快速

I (1)

保护

启用接地故障过流保护模式:

  • OFF:不显示下列菜单。

  • ON:显示下列菜单。

Ig (x In)

Ig 接地故障保护阈值,根据控制单元额定电流 In 表示。

用于快速设置:0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1 x In

Ig (A)

Ig 接地故障保护阈值,以安培表示

用于以下列分辨率进行设置:

  • 1 A 分辨率(In ≤ 1000 A)

  • 10 A 分辨率(In > 1000 A)

tg (s)

tg 接地故障保护时间延迟。

I2t (tg)

启用接地故障保护曲线功能:打开关闭

(1) 如果启用双重设置,B 在这些屏幕的左上侧显示。

(2) 适用于 MicroLogic 2.0 X(IEC 标准)

(3) 适用于 MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X(IEC 标准)和 MicroLogic 5.0 X, 6.0 X(UL 标准)

(4) 适用于 MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X(IEC 标准)和 MicroLogic 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X(UL 标准)

高级

高级菜单显示下列数据和设置:

3 级

4 级

5 级

参数名称

高级(1)

IDMT GF(2)

保护

启用 IDMT 接地故障保护功能:

  • :下列菜单不显示,且接地故障保护未激活。

  • ON:显示下列菜单。

操作

IDMT 接地故障保护操作:

  • 脱扣

  • 报警

禁止

启用通过 IO 模块抑制:

曲线

I4t,仅用于显示。

Ig (A)

Ig 接地故障保护阈值,以安培表示。

IgMax (A)

最大 Ig 接地故障保护阈值,以安培表示。

tg (s)

tg 接地故障保护时间延迟。

(1) 高级菜单适用于 MicroLogic 2.0 , 3.0 X, 5.0 X(IEC 和 UL 标准)。

(2) 如果未安装 IDMT 接地故障数字模块,则 IDMT GF 菜单显示为灰色。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.