DOCA0102ZH-12

接地故障保护(G 或 ANSI 50N-TD/51N

简介

接地故障保护可防止相线至接地线故障,它比仅根据相电流进行保护更加灵敏。它通常用于 TN-S 系统,但也可用于其他接地系统。

注: 接地故障保护也称作地线故障保护。

接地故障保护基于各相线和中性线电流的总和或外部互感器、外部中性点电流变压器 (ENCT)、电源接地回路 (SGR) 电流互感器通过 MDGF 模块发出的信号。

警告
设备损坏风险
利用 IEC 标准的 MicroLogic X 控制单元,在将电源接地回路 (SGR) 与 MDGF 模块一起使用时:
  • 禁止 OFF 位置的 Ig 模式设置。
  • Ig 阈值设置必须小于等于 1200 A。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

可用性

下列设备提供接地故障保护功能:

  • IEC 标准的 MicroLogic 6.0 X 控制单元

  • UL 标准的 MicroLogic 6.0 X 控制单元

  • 3 极断路器和 4 极断路器

可使用下列外部互感器:

  • 外部中性线电流互感器 (ENCT):测量中性线上的电流。有关 ENCT 安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NHA14388

  • 电源接地回路保护:包括接地故障保护和变压器中性点至接地的接头附近安装的 SGR 互感器。

接地故障保护通过流经断路器内部电流互感器的电流供电,不需要附加外部供电。

工作原理

接地故障电流根据断路器配置进行计算或测量,如下表所示。

断路器配置

Ig 接地故障电流

3P

Ig = I1 + I2 + I3

4P

Ig = I1 + I2 + I3 + IN

3P + ENCT

Ig = I1 + I2 + I3 + IN (ENCT)

3P4P + SGR

Ig = ISGR

接地故障保护阈值 Ig 设定接地故障电流水平,在该电流水平上,当达到接地故障保护时间延迟 tg 时,断路器将脱扣。

时间延迟 tg 设定时间长度,在此期间,断路器承载接地故障保护阈值 Ig 范围之内的接地故障电流。

可以将时间延迟 tg 调整至:

  • 四个设定值(I²t ON)。在这种情况下,脱扣曲线为反时限曲线,最大 2 x Ir,表示时间延迟随着电流增加而减少。超过 2 x Ir,脱扣曲线为定时限曲线,具有恒定脱扣时间。

  • 五个设定值(I²t OFF)。在这种情况下,脱扣曲线为定时限曲线,具有恒定脱扣时间。

接地故障保护基于各相和中性线的实际 RMS 电流,最多 15 次谐波。

为了在间歇性电气故障时脱扣,控制单元累积接地故障脱扣范围内的间歇性电流(持续时间较短,不足以触发脱扣)。此类累积可导致比设定值更短的脱扣时间。

设置保护

可以启用或禁用接地故障保护。

接地故障保护设置为:

  • Ig 模式:启用 (ON) 或禁用 (OFF) 接地故障保护

  • Ig:接地故障保护阈值

  • tg:接地故障保护时间延迟

  • I²t (tg):接地故障保护曲线(I²t ONI²t OFF

设置方法如下:

  • MicroLogic X 显示屏的主页 > 保护 > I 接地故障

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)。

激活双重设置时,接地故障保护可以复制

保护设置

Ig 设置(MicroLogic 6.0 X IEC 标准)

设置

单位

范围

步骤

出厂设置

精度

Ig 模式

ON/OFF

ON

Ig(1)

A

0.2-1 x In

10 A

0.2 x In

+/– 10%

(1) 对于 In ≤ 400 A 的情况,Ig 设置范围为 0.3-1 x In(出厂设置:0.3 x In

Ig 设置(MicroLogic 6.0 X UL 标准)

设置

单位

范围

步骤

出厂设置

精度

Ig 模式

ON (始终启用)

ON

Ig (In ≤ 400 A)

A

0.3-1 x In

0.1 x In

0.3 x In

+/– 10%

Ig (400 A < In ≤1200 A)

A

0.2-1 x In

0.1 x In

0.2 x In

+/– 10%

Ig (In > 1200 A)

A

500–1200 A

500 A

+/– 10%

tgMicroLogic 6.0 X IEC 和 UL 标准)

设置

单位

设定值

tg (I²t OFF)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

tg (I²t ON)

0.1

0.2

0.3

0.4

不脱扣时间

> 0.02

> 0.08

> 0.14

> 0.23

> 0.36

最长分断时间

< 0.08

< 0.14

< 0.20

< 0.32

< 0.50

I²t OFF 状态下,缺省的 tg 时间延迟设置值为 0 秒。

注: tg 设置为 0 秒且 I²t 切换为 ON 时,tg 时间延迟自动设置为 0.1。

测试保护

接地故障保护的运行测试如下:

步骤

操作

1

检查确认断路器已合闸、控制单元供电正常(ready LED 闪烁)。

2

使用薄螺丝刀快速推入(持续时间少于 1 秒)MicroLogic X 控制单元正面的测试按钮 (T) 。此操作将记录为一个事件。

3

断路器脱扣。生成一个事件。

4

如果断路器不脱扣,则生成一个事件。联系您的 Schneider Electric 服务代表。

区域选择联锁 (ZSI)

关于 ZSI 特性和区域选择联锁功能的外部接线有专门说明

如果 ZSI IN 未设定为 1Z3Z4 端子之间开路),最长分断时间为 0.08 秒,与 tg 设定值无关。

当 ZSI IN 设定为 1 且连接了下游设备的 ZSI OUT 时(或者当未使用 ZSI、Z3Z4 端子之间有跳线时),使用 tg 时间延迟。

Ig 阈值激活 ZSI OUT(Z1Z2 端子)。

注: MasterPacT MTZ 断路器出厂时 Z3Z4 之间已安装跳线。

预定义事件

该功能生成下列预定义事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x6403 (25603)

Ig脱扣

脱扣

0x641E (25630)

I∆n/Ig 测试脱扣

脱扣

0x6203 (25091)

Ig 启动

保护

0x6303 (25347)

Ig 运行

保护

中等

0x142A (5162)

I∆n/Ig 测试按钮已按下

诊断

0x1413 (5139)

I∆n/Ig 测试 - 未脱扣

诊断

0x142C (5164)

Ig 保护配置为 OFF 模式

诊断

中等

0x142D (5165)

出于测试目的已抑制 Ig 功能

诊断

用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅事件管理

保护事件的生成方式如下:

  • 保护启动时,生成启动事件。

  • 保护时间延迟结束时,生成运行事件。

  • 断路器脱扣线圈 (MITOP) 激活时,生成脱扣事件。

建议操作

代码

事件

建议操作

0x6403 (25603)

Ig 脱扣

复位设备或使用 EcoStruxure Power Device 应用 内的电力恢复助手。

0x641E (25630)

I∆n/Ig 测试脱扣

复位设备或使用 EcoStruxure Power Device 应用 内的电力恢复助手。

0x1413 (5139)

I∆n/Ig 测试 - 未脱扣

重新开始测试。如果再次失败,则更换控制单元。

0x142D (5165)

出于测试目的已抑制 Ig 功能

测试结束后,退出禁止状态。

复位脱扣事件

有关在因电气故障而脱扣之后复位断路器的说明,请参阅相关文档

  • MasterPacT MTZ1 — 断路器和隔离开关 - 用户指南

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 — 断路器和隔离开关 - 用户指南

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.