密码管理
概述
MicroLogic 控制单元和 IMU 的 ULP 模块的远程数据访问受到密码保护。远程访问包括:
-
EcoStruxure Power Device 应用
-
EcoStruxure Power Commission 软件
-
FDM128 显示器
-
FDM121 显示器
-
通讯网络
-
IFE/EIFE 网页
为远程访问定义了以下四种用户类型。IMU 的每种用户类型都有不同的密码:
-
Administrator
-
Services
-
Engineer
-
Operator
下表显示了每种用户类型支持的功能:
|
用户类型 |
监控 |
通讯和 IP |
设置 |
操作 |
复位计数器 |
测试 |
恢复功能 |
固件更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Administrator |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Services |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
✔ |
|
Engineer |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
✔ |
– |
✔ |
|
Operator |
✔ |
✔ |
– |
✔ |
✔ |
– |
– |
– |
|
无密码 |
✔ |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
下表介绍了功能:
|
功能 |
描述 |
|---|---|
|
监控 |
读取所有设置、测量和数据 |
|
通讯和 IP |
更改通讯设置和 IP 地址 |
|
设置 |
更改所有 MicroLogic X 控制单元设置(通讯设置除外) |
|
操作 |
|
|
复位计数器 |
|
|
测试 |
发送测试命令 |
|
恢复功能 |
|
|
固件更新 |
|
下表指示可通过不同远程访问路径执行哪些功能:
|
功能 |
远程访问路径 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EcoStruxure Power Device 应用 |
EcoStruxure Power Commission 软件 |
FDM128 显示器 |
FDM121 显示器 |
通讯网络 |
IFE/EIFE 网页 |
|
|
监控 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
通讯和 IP |
– |
✔ |
– |
✔ |
– |
✔ |
|
设置 |
✔ |
✔ |
– |
– |
✔ |
✔ |
|
操作 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
复位计数器 |
✔ |
✔ |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
|
测试 |
– |
✔ |
– |
– |
– |
– |
|
恢复功能 |
✔ |
✔ |
– |
– |
– |
– |
默认密码
警告 |
|---|
|
系统可用性、完整性和保密性的潜在危害
首次使用时,更改默认密码,以有助于防止擅自访问设备设置、控件和信息。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
每种用户类型的默认密码如下:
|
用户类型 |
默认密码 |
|---|---|
|
Administrator |
‘0000’ = 0x30303030 |
|
Services |
‘1111’ = 0x31313131 |
|
Engineer |
‘2222’ = 0x32323232 |
|
Operator |
‘3333’ = 0x33333333 |
更改密码
密码可通过 EcoStruxure Power Commission 软件修改。
为给定用户输入当前密码,才能更改此用户类型的密码。输入管理员级密码可让您更改任何用户类型的密码。
密码仅包含 4 个 ASCII 字符。密码区分大小写,允许使用以下字符:
-
0 到 9 的数字
-
a 到 z 的字母
-
A 到 Z 的字母
IMU 密码
MicroLogic X 控制单元和 IMU 的 ULP 模块必须用相同的密码来保护。
在使用 EcoStruxure Power Commission 软件更改密码时,MicroLogic X 控制单元和 IMU 的 ULP 模块中的密码会被更改。
在以下情况下,必须为 IMU 中的新模块分配当前 IMU 密码:
-
在 IMU 中添加了新 ULP 模块。
-
更换了 MicroLogic X 控制单元或 IMU 中的其中一个 ULP 模块。
使用 EcoStruxure Power Commission 软件将新模块的密码更改为当前 IMU 密码。
示例:
IO 模块被添加到由 MicroLogic X 控制单元和 IFE 接口组成的 IMU 中。IO 模块具有默认密码,例如 Administrator = 0000。
当前 IMU 管理员级密码 = 4321。
使用 EcoStruxure Power Commission 软件将 IO 模块 (0000) 的默认管理员级密码更改为 IMU 管理员级密码 (4321)。
用同样的方法修改 IO 模块的其他默认密码,将它们更改为当前 IMU 的密码。
密码复位
在 IMU 的管理员级密码丢失或忘记的情况下,可以通过 EcoStruxure Power Commission 软件和 Schneider Electric 客户服务中心的支持将密码重置为默认密码。
警告