USB On-The-Go (OTG) 连接
说明
您可通过 USB OTG 连接使用运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机访问 MicroLogic X 控制单元。此应用程序可提供控制单元任务导向界面。
使用 USB OTG 连接的先决条件
建立 USB OTG 连接的先决条件是:
-
您必须有一部运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机。
-
智能手机必须支持 Android 4.4 或 iOS 9 或更高版本。
-
您必须具有 MicroLogic X 控制单元的物理访问权限,以便将该电缆直接连接至控制单元的 mini USB 端口。
-
您必须有一个 USB OTG 适配器(未提供)和一根 USB A 型电缆,以便将智能手机的 USB 端口连接至 MicroLogic X 控制单元的 mini USB 端口。
USB A 型电缆必须符合下列条件之一:
-
L ≤ 1 米,最小直径 AWG 26/28
-
L ≤ 2 米,最小直径 AWG 24(例如:Molex Ref 88732-8902)
-
将具有 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机连接至 mini USB 端口
遵循下面的步骤通过 mini USB 端口连接 MicroLogic X 控制单元。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
使用 USB OTG 适配器和 USB A 型电缆将您的智能手机连接至 MicroLogic X 控制单元的 mini USB 端口。 智能手机根据需要向 MicroLogic X 控制单元提供电源。 |
|
2 |
在您的智能手机上启动 EcoStruxure Power Device 应用。 |
预定义事件
该功能生成下列事件:
|
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
|---|---|---|---|
|
0x1301 (4865) |
|
通讯 |
低 |