DOCA0102ZH-12

功率因数 PF 和 cos φ 的测量

功率因数 PF

控制单元可计算:

  • 各相的功率因数 PFAPFBPFC(通过该相的有功功率和视在功率)。

  • 总功率因数 PF(通过总有功功率 Ptot 和总视在功率 Stot):

此指标可限定:

  • 存在谐波电流时安装电源的必要加大。

  • 谐波电流的存在(通过对比 cos φ 的值)(见下文)。

cos φ

控制单元可计算:

  • 各相的 cos φ(通过该相的有功基波功率和视在基波功率)。

  • Cos φ(通过总基波有功功率 Pfundtot 和总基波视在功率 Sfundtot 得到):

此指标可限定基波电能的使用并定义运行象限。Cos φ 也称作位移功率因数 (DPF)。

存在谐波电流时的功率因数 PF 和 cos φ

如果供电电压失真不十分严重,功率因数 PF 可表达为 cos φ 和 THD(I) 的函数:

下图说明 PF/cos φ 值与 THD(I) 的函数关系:

通过比较两个值即可估计供电的谐波失真水平。

功率因数 PF 和 cos φ 的符号

这些指标适用两种符号惯例:

  • IEC 准则:这些指标的符号严格符合带符号功率计算(即 Ptot、Stot、Pfundtot 和 Sfundtot)。

  • IEEE 准则:这些指标根据下列公式进行计算:

下面的插图可针对两种准则按照象限(Q1、Q2、Q3 和 Q4)定义功率因数 PF 和 cos φ 的符号:

IEC 准则

在所有象限中运行(Q1、Q2、Q3、Q4)

接收器运行时 cos φ 的值(Q1、Q4)

IEEE 准则

在所有象限中运行(Q1、Q2、Q3、Q4)

接收器运行时 cos φ 的值(Q1、Q4)

注: 对于某个设备,如果安装的一部分仅为接收器(或发电机),IEEE 准则的优点是它可将无功分量的类型添加到 PF 和 cos φ 指标:
  • 提前:PF 和 cos φ 指标为正号。

  • 滞后:PF 和 cos φ 指标为负号。

管理功率因数 PFcos φ:最小值与最大值

PFcos φ 指标的管理包括:

  • 定义关键情况。

  • 根据关键情况定义实施指标监测。

指标的值在 0 附近时即视为关键情况。指标的最小值和最大值针对这些情况定义。

下图说明根据 IEEE 准则针对接收器应用的 cos φ 指标变化(通过定义 cos φ 最小值/最大值)及其数值:

1 箭头指示针对运行中负载的 cos φ 变化范围

2关键区域 + 0 针对高电容性设备(绿色阴影)

3关键区域 - 0 针对高电感性设备(红色阴影)

4 负载 cos φ 最小位置(滞后):红色箭头

5 负载 cos φ 值变化范围(滞后):红色

6 负载 cos φ 最大位置(提前):绿色箭头

7 负载 cos φ 值变化范围(提前):绿色

PF 最大值(或 cos φ 最大值)针对 PF(或 cos φ)指标的最小正值获取。

PF 最小值(或 cos φ 最小值)针对 PF(或 cos φ)指标的最大负值获取。

注: PF 和 cos φ 指标的最小值和最大值没有物理意义:它们是确定负载的理想运行区域的标记。

监测 cos φ 和功率因数 PF 指标

可以根据 IEEE 准则检测和区分容性或感性负载上接收器模式的关键情况(两个值)。

下表说明接收器模式下各指标变化的方向及其数值:

IEEE 准则

运行象限

Q1

Q4

cos φ(或 PF)在运行范围内的变化方向

cos φ(或 PF)在运行范围内的数值

0...-0.3...-0.8...-1

+1...+0.8...+0.4...0

质量指标最大值和最小值指示两种关键情况。

可以根据 IEC 准则检测容性或感性负载上接收器模式的关键情况,但不能区分(一个值)。

下表说明接收器模式下各指标变化的方向及其数值:

IEC 准则

运行象限

Q1

Q4

cos φ(或 PF)在运行范围内的变化方向

cos φ(或 PF)在运行范围内的数值

0...+0.3...+0.8...+1

+1...+0.8...+0.4...0

质量指标最大值指示两种关键情况。

选择 cos φ 和功率因数 PF 的符号惯例

cos φ 和 PF 指标的符号管理设置如下:

  • MicroLogic X 显示屏的主页 > 配置 > 测量值 > PF/VAR 惯例

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件。

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)。

符号惯例的出厂设置为 IEEE

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.