设置短延时过流保护(S 或 ANSI 50TD/51)
设置指南
Isd 和 tsd 设置有助于确保不超过受保护设备的瞬时耐受电流。
当瞬时过流保护根据 IEC 60364-4-41 自动断开电源连接时,Isd 设置必须考虑受保护电路的故障回路阻抗。有关更多信息,请参阅 IEC 60364-4-41 2017 第 411.4.4 条或国内低电压安装规定。
也可以通过接地漏电保护或接地故障保护执行此功能。
Isd 的设置指南
|
应用程序 |
原则 |
Isd 常用值 |
|---|---|---|
|
MV/LV 变压器次级侧(配电盘主开关或两个配电盘之间连接断路器) |
小于受保护电路末端的最小短路电流或接地故障电流。 下游断路器具有选择性 |
10 x Ir |
|
发电机 |
小于发电机提供的最小短路电流或接地故障电流。 下游断路器具有选择性 |
2-3 x Ir |
|
馈线具有其他下游 MasterPacT、ComPacT NS 或 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器作为馈电设备 |
小于受保护电路末端的最小短路电流或接地故障电流。 下游断路器具有选择性 |
10 x Ir |
|
馈线没有其他下游 MasterPacT 或 ComPacT NS 或 PowerPacT 和 R-frame 断路器作为馈电设备 |
小于受保护电路末端的最小短路电流或接地故障电流。 下游断路器具有选择性 |
10 x Ir |
|
LV/LV 变压器初级侧 |
小于最小次级短路电流。 |
10 x Ir |
|
电力电子装置(例如,不间断电源、可变速度驱动器、光伏逆变器) |
小于受保护电路末端的最小短路电流或接地故障电流。 可以采用较小的设置,因为预期无选择性或瞬态电流。 |
1.5-2 x Ir |
|
电机 |
小于受保护电路末端的最小短路电流或接地故障电流。 可以采用大于启动电流的较小设置。 |
10 x Ir |
当接通 LV/LV 变压器时,将产生非常大的浪涌电流,选择过流保护设备时必须予以考虑。第一个电流波形的峰值通常会达到 10 至 15 倍变压器额定 rms 电流,并有可能达到 20 至 25 倍额定电流(即使变压器额定值小于 50 kVA)。
tsd 的设置指南
tsd 根据选择性设置。
当供电侧断路器短时间延迟至少比负载侧短时间延迟高一个梯度时,则在两个断路器之间提供了基于时间的选择性。
当下游断路器为 ComPacT NSX 或 PowerPacT H-、J- 或 L-frame 断路器时,具有 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器始终具有选择性(tsd 的所有值)。
瞬时脱扣时间可以是定时型(脱扣时间独立于电流水平)或者依时型(I2t = 恒定曲线)。此功能可使曲线在低水平过流时更平滑,在大电流时脱扣更快。在具有保险丝选择性时建议采用此方案。
|
应用程序 |
原则 |
tsd 常用值 |
|---|---|---|
|
MV/LV 变压器次级侧(配电盘主开关或两个配电盘之间连接断路器) |
下游断路器具有选择性 |
tsd > tsd(下游电力断路器)(如果安装包括三级电力断路器,则 tsd = 0.2 秒) |
|
馈线具有其他下游 MasterPacT MTZ、ComPacT NS 或 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器作为馈电设备 |
下游断路器具有选择性 |
tsd > tsd(下游电力断路器)(如果安装包括三级电力断路器,则 tsd = 0.1 秒) |
|
馈线没有其他下游 MasterPacT MTZ、ComPacT NS 或 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器作为馈电设备 |
不需要短延时保护 |
tsd = 0 秒 |
|
LV/LV 变压器初级侧 |
浪涌电流期间的稳定性。 下游断路器具有选择性 |
tsd = 0.1 秒或 tsd > tsd(下游电力断路器,如有) |
|
电力电子装置(不间断电源、可变速度驱动器、光伏逆变器) |
不需要短延时保护 |
tsd = 0 秒 |
|
电机 |
浪涌电流期间的稳定性 |
tsd = 0 秒或 0.1 秒 |