描述
Modbus 通讯
Modbus 通讯选件可以将 Schneider Electric 低压断路器连接到带有客户端 Modbus 通讯通道的网络。
Modbus 通讯选件适用于:
-
带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器
-
带 MicroLogic Active 控制单元和 BCIM 模块的 MasterPacT MTZ 断路器
-
带 MicroLogic A/E/P/H 脱扣单元和 BCM ULP 模块的 MasterPacT NT/NW、ComPacT NS 和 PowerPacT P 和 R 型 断路器
-
带 MicroLogic 5/6/7 脱扣单元和 BSCM 模块的 ComPacT NSX 和PowerPacT H 型、J 型和 L 型 断路器
断路器可以采用如下连接方式:
-
籍由用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口通过 Modbus RTU 协议连接到 RS-485 串行线路网络
-
利用诸如以下的专用接口通过 Modbus TCP/IP 协议连接到以太网:
-
用于单个断路器的 IFE 以太网接口。
-
IFE 以太网交换机服务器。
-
用于 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式以太网接口。
-
访问功能
Modbus 通讯选件可访问多种功能,其中包括:
-
读取计量信息和诊断数据
-
读取状态条件和远程操作
-
传输带有时间戳的日志
-
显示保护设置
-
读取断路器标识和配置数据
-
远程控制断路器
-
设置绝对时间和同步化
本列表取决于智能模块单元的组成部件(断路器类型、MicroLogic 控制单元或脱扣单元的类型、IO 应用程序模块等)以及具有的功能。