DOCA0384ZH-01

实时测量的最小/最大值

实时测量的最小值

寄存器 1300 到 1599 保存实时测量参数的最小值:

  • 仅适用于 MicroLogic Active E 控制单元。

  • 实时测量参数的最小值的寄存器等于实时测量参数的寄存器加 300。

    示例:

    • 寄存器 1300 保存线电压 VAB 的最小值(寄存器 1000)。

    • 寄存器 1316 保存 A 相电流的最小值(寄存器 1016)。

  • 寄存器的顺序与实时测量变量相同。

  • 最小值的比例因数与实时测量参数相同。

  • MicroLogic Active E 控制单元中,不提供算术平均值和不平衡电压的最小值(寄存器 1306-1315)以及不平衡电流的最小值(寄存器 1327-1332)。

实时测量的最大值

寄存器 1600 到 1899 保存实时测量参数的最大值:

  • 仅适用于 MicroLogic Active E 控制单元。

  • 实时测量参数的最大值的寄存器等于实时测量参数的寄存器加 600。

    示例:

    • 寄存器 1600 保存线电压 VAB 的最大值(寄存器1000)。

    • 寄存器 1616 保存 A 相电流的最大值(寄存器 1016)。

  • 寄存器的顺序与实时测量变量相同。

  • 最大值的比例因数与实时测量参数相同。

  • MicroLogic Active E 控制单元中,不提供算术平均值和不平衡电压的最大值(寄存器 1606-1615)以及不平衡电流的最大值(寄存器 1627-1632)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?