DOCA0384ZH-01

MicroLogic A/E/P/H Modbus 寄存器表

概述

以下章节介绍了嵌入 MasterPacT NT/NWComPacT NSPowerPacT PR 断路器中的 MicroLogic A/E/P/H 脱扣单元的 Modbus 寄存器。这些寄存器提供了可读信息,诸如电气测量、保护配置以及监控信息。借助命令接口,用户可以通过可控方式更改这些寄存器。

MicroLogic A/E/P/H 脱扣单元寄存器按逻辑相关信息分组成表。表内容按地址递增顺序排列。

MicroLogic A/E/P/H 脱扣单元命令将单独介绍。

MicroLogic A/E/P/H 表格式

寄存器表包含如下各列:

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

                 
  • 地址:一个十六进制的 16 位寄存器地址。该地址是 Modbus 帧中使用的数据。

  • 寄存器:一个十进制的 16 位寄存器号(寄存器 = 地址 + 1)。

  • RW:寄存器读写状态

    • R:寄存器可通过 Modbus 功能读取

    • W:寄存器可通过 Modbus 功能写入

    • RW:寄存器可通过 Modbus 功能读写

    • RC:寄存器可通过命令接口读取

    • WC:寄存器可通过命令接口写入

  • X:比例因数。如果比例因数为 10,则表示寄存器包含乘以 10 后得到的值。因此,实际值是寄存器中的值除以 10。

    示例

    寄存器 1054 包含系统频率。单位是 Hz,比例因数是 10。

    如果寄存器返回 503,这表示系统频率为 503/10 = 50.3 Hz。

  • 单位:用来表示信息的单位。

  • 类型:编码数据类型(参阅下文介绍的数据类型)。

  • 范围:这个变量的允许值,通常是格式允许的一个子集。

  • A/E/P/HMicroLogic 脱扣单元的计量类型。

    • A 类(电流表):电流测量

    • E 类(电量):电流、电压、功率和电量测量

    • P 类(功率):电流、电压、功率和电量测量以及高级保护

    • H 类(谐波):电流、电压、功率和电量、电能质量测量以及高级保护

  • 说明:提供关于寄存器的信息以及相关的限制条件。

MicroLogic A/E/P/H 数据类型

数据类型

描述

范围

INT16U

16 位无符号整数

0 至 65535

INT16

16 位有符号整数

-32768 至 +32767

INT32U

32 位无符号整数

0 至 4 294 967 295

INT32

32 位有符号整数

-2 147 483 648 到 +2 147 483 647

INT64U

64 位无符号整数

0 至 18 446 744 073 709 600 000

INT64

64 位有符号整数

-9 223 372 036 854 775 808 至 +9 223 372 036 854 775 807

SFIXPT

带有固定点的 16 位有符号整数

-32768 至 +32767

FLOAT32

带有浮点的 32 位有符号整数

2-126 (1.0) 至 2127 (2 - 2-23)

OCTET STRING

文本串

每个字符占 1 个字节

MOD10000

取模运算

DATE

日期和时间

XDATE

与“DATE”相同,第四个 INT16U 寄存器用于毫秒信息

DATETIME

采用 IEC 60870-5 格式的日期和时间

ULP DATE

采用 ULP DATE 格式的日期和时间

请参见数据类型的详细说明

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?