DOCA0384ZH-01

其他

额定电流

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x222D

8750

R

1

A

INT16U

0-8000

A/E

断路器额定电流

出厂设置 = 100 A(不带断路器互感器插头)

TBC@PCA
保护设置更改计数器

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x2263

8804

R

INT16U

0-65535

E

TBC@PCA

保护设置更改计数器,每次应用保护设置更改时递增。

电池状态

下表展示了电量状态:

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x228A

8843

R

1

%

INT16U

0-100

A/E

电量指示:

100 % = U > 2800 mV

50 % = 2200 < U < 2800 mV

0 % = U < 2200 mV

长延时脱扣之前的剩余时间

每秒钟分析一次长延时脱扣之前的剩余时间。如果又有一个保护功能发生脱扣,那么会继续分析长延时脱扣之前的剩余时间。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x22A0-0x22A1

8865-8866

R

10

s

MOD10000

E

长延时脱扣之前的剩余时间

语言

该寄存器指示控制单元使用的语言。可在 MicroLogic Active HMI 上进行修改。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x258D

9614

R

INT16U

E

0

French

1

美国英语

2

英国英语(出厂设置)

3

German

4

Spanish

5

Italian

7

Chinese

8

Portugese

9

Schneider Electric 可根据请求提供可选语言

10–15

保留

标称频率

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x258E

9615

R

INT16U

E

0

50 / 60 Hz(出厂设置)

1-15

保留

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?