DOCA0384ZH-01

IP 网络参数

网络参数

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

说明

0x27FF–0x2800

10240–10241

R

INT32

0–1

网络配置模式:

  • 0 仅 = IPv4

  • 1 = IPv4 和 IPv6

IPv4 参数

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

说明

0x2823–0x2824

10276–10277

R-WC

INT32U

0–2

IPv4 地址采集模式,利用 EcoStruxure Power Commission 软件设置:

  • 0 = 静态

  • 1 = BootP

  • 2 = DHCP

0x2825–0x2826

10278–10279

R

INT32U

IPv4 地址采集状态:

  • 0 = IP 成功采集

  • 1 = IP 正在采集

  • 2 = 复制采集到的 IP 地址

  • 3 = IP 采集出现错误

0x2827–0x2828

10280–10281

R-WC

INT32U

IFE/EIFE 端口的 IPv4 地址

示例:169.254.1.1

寄存器 10280 = 0xA9FE

寄存器 10281 = 0x0101

0x2829–0x282A

10282–10283

R-WC

INT32U

IPv4 子网掩码

示例:255.255.0.0

寄存器 10282 = 0xFFFF

寄存器 10283 = 0x0000

0x282B–0x282C

10284–10285

R-WC

INT32U

IPv4 默认网关地址

示例:169.154.1.1

寄存器 10284 = 0xA9FE

寄存器 10285 = 0x0101

0x282D–0x2846

10286–10311

保留

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?