DOCA0384ZH-01

命令(有会话)描述

图示

设置保护设置的程序符合 UL489SE 标准。它由专用编辑会话以及提交和应用设置更改的两步程序加以保护。

专用编辑会话意味着一次只有一个接口可以访问和设置保护设置。当编辑会话打开时,其他接口的访问将被阻止。

在编辑会话期间,在应用新的设置之前,对 MicroLogic Active 控制单元提供的活动保护没有影响。如果新设置被取消,或者在应用新设置之前编辑会话超时,则保持活动设置。

启用和禁用保护设置访问权限

您可以在 MicroLogic Active 显示屏上 树形导航菜单配置 > 通讯 > 远程设置中启用或禁用远程访问保护设置。

  • 选择 ON,可启用远程访问保护设置

  • 选择 OFF,可禁用远程访问保护设置

用于选择和更改保护设置的编辑会话

编辑会话具有以下特征:

  • 每次只能打开一个编辑会话。在打开编辑会话时,禁止从其他接口访问保护设置。

  • 提交和应用新设置需要五分钟的超时时间。会话超时时间如下:

    • 如果不提交新设置,在会话打开后五分钟

    • 如果不应用新设置,在提交新设置后五分钟

  • 应用新设置之后,获取应用设置状态,以检查是否应用了新的保护设置。应用完成后,关闭会话。

  • 使用通讯网络设置保护时,在一个编辑会话中,可以设置所有保护功能。对每个保护功能进行更改后,需要执行一个提交步骤,如要应用所有新设置,则需要一个应用步骤。在执行应用步骤之前,已激活的设置保持不变。

  • 中性点保护可与标准保护一起设置。

用于提交和应用保护设置的两步式程序

更改保护设置时,您要在两个连续的步骤中提交和应用新设置:

步骤

操作

1

提交新设置

选择所需新设置并提交。此时会显示新的设置,以便您在应用之前检查设置是否正确。读取新设置以确认它们是否正确。

2

应用新设置

应用新设置。现有的主动保护设置将被新设置替换。

使用会话的保护设置程序

要使用通讯网络设置保护设置,必须使用 MicroLogic Active 显示屏幕 允许从外部访问保护设置。

下面的示例说明如何设置长延时过流保护:

步骤

操作

1

使用打开设置会话命令来打开编辑会话。

结果:向命令寄存器返回用于编辑会话的会话密钥。返回的会话密钥在会话期间必须用在所有命令中。

2

通过提交长延时过流保护设置命令提交新的保护设置。

命令的请求会话密钥必须是打开设置会话命令返回的会话密钥。

3

使用获取长延时过电流保护设置命令来读取提交的设置。

命令的请求会话密钥必须是打开设置会话命令返回的会话密钥。

4

检查在步骤 2 提交的保护设置和在步骤 3 提交的保护设置是否相同:

  • 如果这些设置相同,请转到步骤 5。

  • 如果这些设置不同,请转到步骤 7,再次启动设置程序。

5

使用应用设置命令来应用已提交的保护设置。

命令的请求会话密钥必须是打开设置会话命令返回的会话密钥。

6

使用获取应用设置状态来检查是否应用了新的保护设置。

命令的请求会话密钥必须是打开设置会话命令返回的会话密钥。

注: 如果必须更改其他保护功能的设置,请为各保护功能重新启动步骤 2 的设置程序。

7

使用关闭设置会话命令来关闭编辑会话。

命令的请求会话密钥必须是打开设置会话命令返回的会话密钥。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?