DOCA0384ZH-01

实时测量的需量值

电流需量

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x7D9B-0x7D9C

32156-32157

R

A

FLOAT32

A 的电流需量:IADmd

0x7D9D-0x7D9E

32158-32159

R

A

FLOAT32

B 的电流需量:IBDmd

0x7D9F-0x7DA0

32160-32161

R

A

FLOAT32

C 的电流需量:ICDmd

0x7DA1-0x7DA2

32162-32163

R

A

FLOAT32

中性线的电流需量:INDmd(1)

(1) 该值在系统类型寄存器返回 30 或 41 时可用。

功率需量

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x7DA3-0x7DA4

32164-32165

R

W

FLOAT32

总有功功率需量:P Dmd

0x7DA5-0x7DA6

32166-32167

R

var

FLOAT32

总无功功率需量:Q Dmd

0x7DA7-0x7DA8

32168-32169

R

VA

FLOAT32

总视在功率需量:S Dmd

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?