计数器
概述
MicroLogic Active 控制单元有用于管理断路器的计数器。
MicroLogic Active 计数器具有以下特性:
-
所有计数器都存储在非易失性存储器中,防止断电时数据丢失。
-
累积 OF 计数器是只读的。它在达到最大值 65535 以后就会停止累加。
-
有阈值与 OF 计数器相关联。当计数器达到阈值之后,就会生成报警。
计数器阈值
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0243 |
580 |
R |
– |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E |
OF 计数器阈值 出厂设置 = 5000 |
断路器操作计数器
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0296 |
663 |
R |
– |
– |
INT16 |
0-65535 |
A/E |
OF 计数器(可复位,断开到闭合计数器) |
|
0x0297 |
664 |
R |
– |
– |
INT16 |
0-65535 |
A/E |
SD 计数器(闭合到 SD 位置) |
|
0x0298 |
665 |
R |
– |
– |
INT16 |
0-65535 |
A/E |
SDE 计数器(闭合到 SDE 位置) |
MX 和 XF 释放计数器
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x02A1 |
674 |
R |
– |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E |
MX 驱动计数器 |
|
0x02A2-0x02A4 |
675-677 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x02A5 |
678 |
R |
– |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E |
XF 驱动计数器 |