DOCA0384ZH-01

MicroLogic X 控制单元命令和错误代码的列表

命令列表

MicroLogic X 控制单元命令通过命令接口执行。这些命令按功能和类型分组:

MicroLogic X 控制单元寄存器中:

  • RC 指示可通过获取命令读取的寄存器

  • WC 指示可通过设置和复位命令写入的寄存器

错误代码

MicroLogic X 控制单元生成的错误代码是普通错误代码

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?