硬件设置
地址和寄存器列表
下表描述了硬件设置地址,以及与 IO 模块相关的寄存器。
|
IO 模块 |
地址 |
寄存器 |
|---|---|---|
|
IO 1 |
0x38FD–0x3902 |
14590-14595 |
|
IO 2 |
0x44B5–0x44BA |
17590-17595 |
IO 1 的硬件设置寄存器
IO 2 硬件设置寄存器的顺序和描述与 IO 1 的相同。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x38FD |
14590 |
R |
– |
INT16U |
1–9 |
应用旋转开关当前位置:
|
|
0x38FE |
14591 |
R |
– |
INT16U |
0–1 |
远程设置解锁位置:
|
|
0x38FF |
14592 |
R |
– |
INT16U |
0–1 |
Dip 开关 1 位置:
|
|
0x3900 |
14593 |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x3901 |
14594 |
R |
– |
INT16U |
1–9 |
IO 模块正面的测试按钮设置的最新验证应用:
|
|
0x3902 |
14595 |
R |
– |
INT16U |
1–9 |
通过 EcoStruxure Power Commission 软件设置的最后一个经验证的应用程序:
|
|
0x3903– 0x3904 |
14596– 14597 |
– |
– |
– |
– |
保留 |