DOCA0384ZH-01

MicroLogic 5/6/7 脱扣单元命令和错误代码的列表

命令列表

下表列出了可用的 MicroLogic 5/6/7 脱扣单元命令、它们的命令代码以及用户类型。按照相应的命令执行程序

命令

命令代码

用户类型

长延时保护

45192

Administrator

短延时保护

45193

Administrator

瞬时保护

45194

Administrator

接地故障保护

45195

Administrator

接地漏电保护

45196

Administrator

中性线保护

45197

Administrator

堵转保护

45448

Administrator

欠载保护

45449

Administrator

不平衡保护

45450

Administrator

长时启动保护

45451

Administrator

确认锁存的输出

46216

Administrator 或 Operator

确认脱扣

46217

Administrator

设置 ENVT 存在

46472

Administrator

复位最小/最大值

46728

Administrator 或 Operator

开始/停止同步

46729

Administrator 或 Operator

功率流符号配置

47240

Administrator

功率因数符号配置

47241

Administrator

电量累计模式配置

47242

Administrator

电流需量配置

47243

Administrator

功率需量配置

47244

Administrator

设置额定电压 Vn 显示

47245

Administrator

相位旋转

47246

Administrator

错误代码

MicroLogic 5/6/7 脱扣单元生成的错误代码是普通错误代码

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?