DOCA0384ZH-01

显示实例

标准数据集寄存器的显示示例

下表显示了如何在寄存器 3202832029(以 FLOAT32 编码)中读取相 1 的 RMS 电流 (I1)。

  • 寄存器 32028 的地址等于 32028 - 1 = 32027 = 0x7D1B

  • Modbus 服务器的 Modbus 地址为 255 = 0xFF。

来自客户端的请求

来自服务器的响应

字段名称

示例

字段名称

示例

Modbus 服务器地址

0xFF

Modbus 服务器地址

0xFF

功能代码

0x03

功能代码

0x03

要读取的第一个寄存器的地址(最高有效位)

0x7D

数据长度(字节)

0x04

要读取的第一个寄存器的地址(最低有效位)

0x1B

在地址 0x7D1B(寄存器 32028)处读取的值(最高有效位)

0x44

寄存器数量(最高有效位)

0x00

在地址 0x7D1B(寄存器 32028)处读取的值(最低有效位)

0x0A

寄存器数量(最低有效位)

0x02

在地址 0x7D1C(寄存器 32029)处读取的值(最高有效位)

0xC0

CRC(最高有效位)

0xNN

在地址 0x7D1C(寄存器 32029)处读取的值(最低有效位)

0x00

CRC(最低有效位)

0xNN

CRC(最高有效位)

0xNN

-

-

CRC(最低有效位)

0xNN

FLOAT32 寄存器 3202832029 的转换值为 555。

因此,相 1 (I1) 的 RMS 电流为 555 A。

标准数据集公用寄存器表的显示实例

因为标准数据集中有超过 125 个寄存器,所以要读取整个表需要至少 3 个 Modbus 读取请求。

请求读取寄存器 32000 至 32123:

  • 寄存器 32000 的地址是 0x7CFF。

  • 长度为 124 个寄存器 = 0x7C

  • 字节数为 124 x 2 = 248 字节 = 0xF8

  • 服务器的 Modbus 地址为 255 = 0xFF

请求读取寄存器 32124 至 32241:

  • 寄存器 32124 的地址是 0x7D7B

  • 长度为 118 个寄存器 = 0x76

  • 字节数为 118 x 2 = 236 字节 = 0xEC

  • 服务器的 Modbus 地址为 255 = 0xFF

请求读取寄存器 32340 至 32435:

  • 寄存器 32340 的地址是 0x7E53

  • 长度为 96 寄存器 = 0x60

  • 字节数为 96 x 2 = 192 字节 = 0xC0

  • 服务器的 Modbus 地址为 255 = 0xFF

来自客户端的请求

来自服务器的响应

字段名称

示例

字段名称

示例

Modbus 服务器地址

0xFF

Modbus 服务器地址

0xFF

功能代码

0x03

功能代码

0x03

要读取的第一个寄存器的地址(最高有效位)

0x7C

数据长度(字节)

0x8F

要读取的第一个寄存器的地址(最低有效位)

0xFF

寄存器 32000 值(最高有效位)

0xNN

寄存器数量(最高有效位)

0x00

寄存器 32000 值(最低有效位)

0xNN

寄存器数量(最低有效位)

0x7C

寄存器 32001 值(最高有效位)

0xNN

CRC(最高有效位)

0xNN

寄存器 32001 值(最低有效位)

0xNN

CRC(最低有效位)

0xNN

0xNN

0xNN

寄存器 32123 值(最高有效位)

0xNN

寄存器 32123 值(最低有效位)

0xNN

CRC(最高有效位)

0xNN

CRC(最低有效位)

0xNN

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?