DOCA0384ZH-01

维护指标

磨损率计数器

每次计数器达到 100 标记时,都必须检查触点。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x2385

9094

R

1

%

INT16U

0-100

E

相 1 触点磨损指示

0x2386

9095

R

1

%

INT16U

0-100

E

相 2 触点磨损指示

0x2387

9096

R

1

%

INT16U

0-100

E

相 3 触点磨损指示

0x2388

9097

R

1

%

INT16U

0-100

E

中性线触点磨损指示

0x749C

29853

R

1

%

INT16U

0-100

E

触点磨损指示

注: 如果没有触头磨损信息或未定义断路器信息,则触头磨损指示等于 0x8000 (32768)。在这种情况下,您可以通过 MicroLogic Active 显示屏的 树形导航菜单维护 > 更换中设置断路器信息。

载入信息计数器

载入信息计数器报告 MicroLogic Active 控制单元中每段电流对应的小时数。如果载入信息计数器达到最大值 4 294 967 295,并且又出现了一次载入信息事件,那么载入信息计数器会被复位为 0。

要读取载入信息计数器,必须使用一个 8 个寄存器的读取请求。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x74B7-0x74B8

29880-29881

R

1

小时

INT32U

0-4 294 967 295

A/E

额定电流范围的 0-49% 对应的小时数

0x74B9-0x74BA

29882-29883

R

1

小时

INT32U

0-4 294 967 295

A/E

额定电流范围的 50-79% 对应的小时数

0x74BB-0x74BC

29884-29885

R

1

小时

INT32U

0-4 294 967 295

A/E

额定电流范围的 80-89% 对应的小时数

0x74BD-0x74BE

29886-29887

R

1

小时

INT32U

0-4 294 967 295

A/E

额定电流范围的 90-100% 对应的小时数

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?