DOCA0384ZH-01

带时间戳的信息

概述

带时间记录的信息可以让用户了解所有与重要信息相关的日期,比如电流、电压和系统频率前面的保护设置以及最小/最大值。

带时间戳的信息表描述了如下信息:

  • 先前的保护设置参数以及相应的日期

  • 最小和最大电压测量值以及相应的日期

  • 最大电流测量值以及相应的日期

  • 最小和最大系统频率以及相应的日期

  • 电流与功率的峰值需量与相应日期

如果要读取前面的带时间戳的保护寄存器 (29600–29699),用户需要使用 100 个寄存器的读取请求。

前一次长延时保护设置

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x739F

29600

R

1

A

INT16U

前一次 Ir 吸合值。Ir 范围取决于额定电流 In。

0x73A0–

0x73A2

29601–

29603

R

ULP DATE

前一次设置的日期和时间。

0x73A3

29604

R

1

ms

INT16U

500– 16000

前一次 tr 延时(配电应用)

tr = 500、1000、2000、4000、8000、16000 毫秒

0x73A4–

0x73A6

29605–

29607

R

ULP DATE

前一次设置的日期和时间。

0x73A7

29608

R

1

INT16U

5-30

电机类别(仅限于电机应用)

可能的值 = 5、10、20、30 秒

0x73A8–

0x73AA

29609–

29611

R

ULP DATE

前一次设置的日期和时间。

0x73AB

29612

R

INT16U

1–2

前一次冷却风扇设置(仅限于电机应用)

1 = 自动,2 = 电机

0x73AC–

0x73AE

29613–

29615

R

ULP DATE

前一次设置的日期和时间。

前一次短延时保护设置

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x73AF

29616

R

10

INT16U

(1)

前一次 lsd 系数吸合值

73x0B0–

73x0B2

29617–

29619

R

ULP DATE

前一次设置的日期和时间。

73x0B3

29620

R

1

ms

INT16U

0-400

前一次 tsd 延时

tsd = 0、100、200、300、400 毫秒

如果 tsd = 0 毫秒,那么 I2t 必须处于关闭状态。

73x0B4–

73x0B6

29621–

29623

R

ULP DATE

前一次设置的日期和时间。

73x0B7

29624

R

INT16U

0-1

上一保护类型:0 = I2t 开,1 = I2t 关

73x0B8–

0x73BA

29625–

29627

R

ULP DATE

前一次设置的日期和时间。

(1) Isd 系数范围取决于:

  • 应用:

    • 对于配电应用,范围为 15-100,调节步长为 5。

    • 对于电机应用,范围为 50-130,调节步长为 5。

  • MicroLogic 5/6/7 脱扣单元旋转开关(如存在)。

前一次瞬时保护设置

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x73BB

29628

R

10

INT16U

(1)

前一次 li 系数吸合值

0x73BC–

0x73BE

29629–

29631

R

ULP DATE

前一次设置的日期和时间。

(1) li 系数的范围取决于断路器的大小:

  • 对于 100-160 A,范围为 15-150。

  • 对于 250-400 A,范围为 15-120。

  • 对于 630 A,范围为 15-110。

前一次接地故障保护设置

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x73BF

29632

R

100

ms

INT16U

(1)

前一次 lg 系数吸合值

0x73C0–

0x73C2

29633–

29635

R

ULP DATE

前一次设置的日期和时间。

0x73C3

29636

R

1

ms

INT16U

0-400

前一次 tg 延时

tg = 0、100、200、300、400 毫秒

0x73C4–

0x73C6

29637–

29639

R

ULP DATE

前一次设置的日期和时间。

0x73C7

29640

R

INT16U

0-1

上一保护类型:0 = I2t 开,1 = I2t 关

0x73C8–

0x73CA

29641–

29643

R

ULP DATE

前一次设置的日期和时间。

(1) Ig 系数范围取决于额定电流 In 与 MicroLogic 5/6/7 脱扣单元旋转开关(如存在)。

例如:0(保护功能关闭)或 0.40 In 至 In(以 0.05 为步长)。

前一次接地漏电保护设置

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x73CB

29644

R

1

mA

INT16U

前一次 IΔn 吸合值。IΔn 取决于额定电流 In。

0x73CC–

0x73CE

29645–

29647

R

ULP DATE

前一次设置的日期和时间。

0x73CF

29648

R

1

ms

INT16U

0-1000

前一次 tΔn 延时

tΔn = 0、60、150、500、1000 毫秒

如果 IΔn = 0.03 mA,那么 TΔn = 0 毫秒。

0x73D0–

0x73D2

29649–

29651

R

ULP DATE

前一次设置的日期和时间。

前一次堵转保护设置

堵转保护仅用于电机应用。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x73D3

29652

R

INT16U

0-2

前一次设置状态:0 = 关,1 = 开

0x73D4–

0x73D6

29653–

29655

R

ULP DATE

前一次设置的日期和时间。

0x73D7

29656

R

10

INT16U

10-80

前一次 ljam 系数吸合值

0x73D8–

0x73DA

29657–

29659

R

ULP DATE

前一次设置的日期和时间。

0x73DB

29660

R

1

s

INT16U

1–30

前一次 tjam 延时

0x73DC–

0x73DE

29661–

29663

R

ULP DATE

前一次设置的日期和时间。

前一次不平衡保护设置

不平衡保护仅用于电机应用。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x73DF

29664

R

1

%

INT16U

10-40

前一次不平衡系数吸合值

0x73E0–

0x73E2

29665–

29667

R

ULP DATE

前一次设置的日期和时间。

0x73E3

29668

R

1

s

INT16U

1-10

前一次 tunbal 延时

0x73E4–

0x73E6

29669–

29671

R

ULP DATE

前一次设置的日期和时间。

前一次欠载保护设置

欠载保护仅用于电机应用。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x73E7

29672

R

INT16U

0-2

前一次设置状态:0 = 关,1 = 开

0x73E8–

0x73EA

29673–

29675

R

ULP DATE

前一次设置的日期和时间。

0x73EB

29676

R

100

INT16U

30-90

前一次 Iunderload 系数吸合值

0x73EC–

0x73EE

29677–

29679

R

ULP DATE

前一次设置的日期和时间。

0x73EF

29680

R

1

s

INT16U

1–200

前一次 tunderload 延时

0x73F0–

0x73F2

29681–

29683

R

ULP DATE

前一次设置的日期和时间。

前一次长时启动保护设置

长时启动保护仅用于电机应用。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x73F3

29684

R

INT16U

0-2

前一次设置状态:0 = 关,1 = 开

0x73F4–

0x73F6

29685–

29687

R

ULP DATE

前一次设置的日期和时间。

0x73F7

29688

R

10

INT16U

10-50

前一次 Ilongstart 系数吸合值

0x73F8–

0x73FA

29689–

29691

R

ULP DATE

前一次设置的日期和时间。

0x73FB

29692

R

1

s

INT16U

1–30

前一次 tlongstart 延时

0x73FC–

0x73FE

29693–

29695

R

ULP DATE

前一次设置的日期和时间。

前一次中性线保护设置

只有寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 41 时,才能使用中性线保护 系统类型

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x73FF

29696

R

INT16U

0–3

前一次中性线系数吸合值:

0 = 关

1 = 0.5

2 = 1.0

3 = OSN

0x7400–

0x7402

29697–

29699

R

ULP DATE

前一次设置的日期和时间。

最小/最大 V12 电压测量值

如果要读取电压、电流和频率寄存器 (29780–29827) 的带时间戳最小/最大值,用户需要使用 48 个寄存器的读取请求。

如果电压 < 25 V,寄存器 = 0。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x7453

29780

R

1

V

INT16U

0-850

RMS 线电压 V12 最小值

0x7454–

0x7456

29781–

29783

R

ULP DATE

日期和时间。

0x7457

29784

R

1

V

INT16U

0-850

RMS 线电压 V12 最大值

0x7458–

0x745A

29785–

29787

R

ULP DATE

日期和时间。

最小/最大 V23 电压测量值

如果电压 < 25 V,寄存器 = 0。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x745B

29788

R

1

V

INT16U

0-850

RMS 线电压 V23 最小值

0x745C–

0x745E

29789–

29791

R

ULP DATE

日期和时间。

0x745F

29792

R

1

V

INT16U

0-850

RMS 线电压 V23 最大值

0x7460–

0x7462

29793–

29795

R

ULP DATE

日期和时间。

最小/最大 V31 电压测量值

如果电压 < 25 V,寄存器 = 0。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x7463

29796

R

1

V

INT16U

0-850

RMS 线电压 V31 最小值

0x7464–

0x7466

29797–

29799

R

ULP DATE

日期和时间。

0x7467

29800

R

1

V

INT16U

0-850

RMS 线电压 V31 最大值

0x7468–

0x746A

29801–

29803

R

ULP DATE

日期和时间。

最大 I1 电流测量

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x746B

29804

R

1

A

INT16U

0–20xIn

1 的最大 RMS 电流:I1

0x746C–

0x746E

29805–

29807

R

ULP DATE

日期和时间。

最大 I2 电流测量

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x746F

29808

R

1

A

INT16U

0–20xIn

2 的最大 RMS 电流:I2

0x7470–

0x7472

29809–

29811

R

ULP DATE

日期和时间。

最大 I3 电流测量

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x7473

29812

R

1

A

INT16U

0–20xIn

3 的最大 RMS 电流:I3

0x7474–

0x7476

29813–

29815

R

ULP DATE

日期和时间。

最大 IN 电流测量

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x7477

29816

R

1

A

INT16U

0–20xIn

中性线的最大 RMS 电流:IN

0x7478–

0x747A

29817–

29819

R

ULP DATE

日期和时间。

最小系统频率

MicroLogic 5/6/7 脱扣单元无法计算频率时,会返回 Not Evaluated = 32768 (0x8000)。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x747B

29820

R

10

Hz

INT16U

150-4400

系统频率的最小值

0x747C–

0x747E

29821–

29823

R

ULP DATE

日期和时间。

最大系统频率

MicroLogic 5/6/7 脱扣单元无法计算频率时,会返回 Not Evaluated = 32768 (0x8000)。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x747F

29824

R

10

Hz

INT16U

150-4400

系统频率的最大值

0x7480–

0x7482

29825–

29827

R

ULP DATE

日期和时间。

I1 峰值需量测量

如果要读取带时间戳的电流与功率峰值需量 (29828-29847),需要使用 20 个寄存器的读取请求。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x7483

29828

R

1

A

INT16U

0–20xIn

I1 峰值需量

0x7484–

0x7486

29829–

29831

R

ULP DATE

日期和时间。

I2 峰值需量测量

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x7487

29832

R

1

A

INT16U

0–20xIn

I2 峰值需量

0x7488–

0x748A

29833–

29835

R

ULP DATE

日期和时间。

I3 峰值需量测量

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x748B

29836

R

1

A

INT16U

0–20xIn

I3 峰值需量

0x748C–

0x748E

29837–

29839

R

ULP DATE

日期和时间。

IN 峰值需量测量

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x748F

29840

R

1

A

INT16U

0–20xIn

IN 峰值需量

0x7490–

0x7492

29841–

29843

R

ULP DATE

日期和时间。

P 峰值需量测量

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x7493

29844

R

10

kW

INT16

-30000–

+30000

P 峰值需量

0x7494–

0x7496

29845–

29847

R

ULP DATE

日期和时间。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?