DOCA0384ZH-01

诊断获取命令

命令列表

下表列出了可用的诊断获取命令、它们的相应命令代码以及用户配置文件:

命令

命令代码

用户配置文件

获取线圈信息 获取线圈信息

49793

不需要密码

获取健康状态 获取健康状态

49794

不需要密码

获取正在工作的脱扣计数器 获取正在工作的脱扣计数器

49795

不需要密码

获取测试模式下的脱扣计数器 获取测试模式下的脱扣计数器

49796

不需要密码

获取手动测试模式下的脱扣计数器 获取手动测试模式下的脱扣计数器

49797

不需要密码

获取电机储能操作信息 获取电机储能操作信息

49798

不需要密码

获取断路器耐久性 获取断路器耐久性

51328

不需要密码

获取工作时间 获取工作时间

51329

不需要密码

获取线圈信息

如要获取线圈信息,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

49793

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

11

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

0

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

0

命令的密码 = 0(不需要密码)

0x1F45

8006

INT16U

MSB:请求的线圈标识:

  • 16 = MX1 分励线圈

  • 17 = XF 合闸线圈

  • 18 = MN 分励欠压线圈

  • 19 = MX2 分励线圈

LSB:0(未使用)

线圈信息通过以下方式返回到命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F53

8020

INT16U

49793

最后一个命令代码

0x1F54

8021

INT16U

命令状态:

0x1F55

8022

INT16U

4

返回的字节数

0x1F56

8023

INT16U

1-3

MSB:响应的线圈标识:

  • 16 = MX1 分励线圈

  • 17 = XF 合闸线圈

  • 18 = MN 分励欠压线圈

  • 19 = MX2 分励线圈

LSB:0(未使用)

0x1F58

8024

INT16U

0

应用程序类型:

  • 0 = 分闸(MX 或 MN 线圈)

  • 1 = 合闸(XF 线圈)

1

通讯状态:

  • 0 = 未通讯(标准线圈或欠压线圈)

  • 1 = 正在通讯

    • MX1(诊断和通讯)

    • XF(诊断和通讯)

    • MN 或 MX2(诊断)

2

物理健康状态(线圈自检结果):

  • 0 = 线圈故障(需要更换线圈)

  • 1 = 线圈良好

3

线圈激活状态:

  • 0 = 铁芯未激活

    • MN 诊断铁芯拉出(分闸指令激活)

    • MX2 诊断铁芯推入(分闸指令未激活)

  • 1 = 铁芯激活

    • MN 诊断铁芯推入(分闸指令未激活)

    • MX2 诊断铁芯拉出(分闸指令激活)

4

型号类型:

  • 0 = 非 MN 欠压线圈

  • 1 = MN 欠压线圈

5-7

保留

8

应用程序类型特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

9

通讯状态特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

         

10

物理健康状态特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

11

线圈激活状态特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

12

型号类型特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

13–15

保留

获取健康状态

如要获取健康状态,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

49794

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

14

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

0

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

0

命令的密码 = 0(不需要密码)

0x1F45–0x1F46

8006–8007

0xFFFFFFFF

保留

健康状态通过以下方式返回到命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F53

8020

INT16U

49794

最后一个命令代码

0x1F54

8021

INT16U

命令状态:

0x1F55

8022

INT16U

6

返回的字节数

0x1F56–0x1F57

8023–8024

保留

0x1F58

8025

INT16U

MSB:总体系统健康状态

  • 0 = 未评估

  • 1 = 良好

  • 2 = 检测到中等严重级别报警

  • 3 = 检测到高严重级别报警

LSB:保留

获取正在工作的脱扣计数器

如要获取正在工作的脱扣计数器,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

49795

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

10

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

0

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

0

命令的密码 = 0(不需要密码)

正在工作的脱扣计数器以如下方式返回到命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F53

8020

INT16U

49795

最后一个命令代码

0x1F54

8021

INT16U

命令状态:

0x1F55

8022

INT16U

24

返回的字节数

0x1F56–0x1F57

8023–8024

INT32U

工作期间的总脱扣次数

0x1F58–0x1F59

8025–8026

INT32U

工作期间的长延时脱扣次数

0x1F5A–0x1F5B

8027–8028

INT32U

工作期间的短延时脱扣次数

0x1F5C–0x1F5D

8029–8030

INT32U

工作期间的瞬时脱扣次数

0x1F5E–0x1F5F

8031–8032

INT32U

工作期间的接地/接地漏电故障脱扣次数

0x1F60–0x1F61

8033-8034

INT32U

工作期间的其他脱扣次数

获取测试模式下的脱扣计数器

如要获取测试模式下的脱扣计数器,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

49796

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

10

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

0

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

0

命令的密码 = 0(不需要密码)

测试模式下的脱扣计数器以如下方式返回到命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F53

8020

INT16U

49796

最后一个命令代码

0x1F54

8021

INT16U

命令状态:

0x1F55

8022

INT16U

12

返回的字节数

0x1F56–0x1F57

8023–8024

INT32U

测试模式下的总脱扣次数

0x1F58–0x1F5B

8025–8028

DATETIME

测试模式下上次脱扣的日期/时间

获取手动测试模式下的脱扣计数器

如要获取手动测试模式下的脱扣计数器,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

49797

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

10

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

0

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

0

命令的密码 = 0(不需要密码)

手动测试模式下的脱扣计数器以如下方式返回到命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F53

8020

INT16U

49797

最后一个命令代码

0x1F54

8021

INT16U

命令状态:

0x1F55

8022

INT16U

12

返回的字节数

0x1F56–0x1F57

8023–8024

INT32U

手动测试模式下的总脱扣次数

0x1F58–0x1F5B

8025–8028

DATETIME

手动测试模式下上次脱扣的日期/时间

获取电机储能操作信息

如要获取电机储能操作信息,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

49798

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

10

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

0

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

0

命令的密码 = 0(不需要密码)

电机储能操作信息通过以下方式返回到命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F53

8020

INT16U

49798

最后一个命令代码

0x1F54

8021

INT16U

命令状态:

0x1F55

8022

INT16U

8

返回的字节数

0x1F56–0x1F57

8023–8024

INT32U

电机储能操作计数器

0x1F58–0x1F59

8025–8026

FLOAT32

合闸后电机最后一次储能的时间

获取断路器耐久性

如要获取断路器耐久性信息,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

51328

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

10

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

0

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

0

命令的密码 = 0(不需要密码)

断路器耐久性信息通过以下方式返回到命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F53

8020

INT16U

51328

最后一个命令代码

0x1F54

8021

INT16U

命令状态:

0x1F55

8022

INT16U

28

返回的字节数

0x1F56–0x1F57

8023–8024

INT32U

总操作次数(分闸操作计数器)

0x1F58–0x1F59

8025–8026

INT32U

负载大于 0.4 In 的操作次数

0x1F5A–0x1F5B

8027–8028

FLOAT32

0-1

断路器剩余使用寿命比例:

  • 0 = 断路器典型使用寿命结束

  • 1 = 断路器全新

0x1F5C–0x1F63

8029–8036

保留

获取工作时间

如要获取工作时间信息,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

51329

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

10

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

0

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

0

命令的密码 = 0(不需要密码)

工作时间信息通过以下方式返回到命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F53

8020

INT16U

51329

最后一个命令代码

0x1F54

8021

INT16U

命令状态:

0x1F55

8022

INT16U

8

返回的字节数

0x1F56–0x1F57

8023–8024

INT32U

使用时间

0x1F58–0x1F59

8025–8026

INT32U

有载工作时间

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?