DOCA0384ZH-01

测量参数

系统类型

设置 ENVT(外置中性线电压接线)存在命令(命令代码 = 46472)可配置系统类型寄存器的内容。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x0CF1

3314

R-WC

INT16U

30、31、40、41

E/P/H

系统类型

出厂设置:

  • 带有 MicroLogic E 脱扣单元时为 40

  • 带有 MicroLogic PH 脱扣单元时为 41

确定系统类型:

如果...

...

结果

系统类型为 3 极断路器,带有外置中性线电流互感器,但不带外置中性线电压接线

系统类型 = 30

  • 可以测量相间电压。

  • 不可以测量相到中性线的电压。

  • 可以测量中性线电流。

  • 不能使用 3 电力计方法。

系统类型为 3 极断路器,既不带外置中性线电流互感器,也不带外置中性线电压接线

系统类型 = 31

  • 可以测量相间电压。

  • 不可以测量相到中性线的电压。

  • 不可以测量中性线电流。

  • 不能使用 3 电力计方法。

系统类型为 3 极断路器,不带外置中性线电流互感器,但带有外置中性线电压接线

系统类型 = 40

  • 可以测量相间电压。

  • 可以测量相电压。

  • 不可以测量中性线电流。

  • 可以使用 3 电力计方法。

系统类型为 3 极断路器,带有外置中性线电流互感器和外置中性线电压接线,或者如果系统类型为 4 极断路器

系统类型 = 41

  • 可以测量相间电压。

  • 可以测量相电压。

  • 可以测量中性线电流。

  • 可以使用 3 电力计方法。

根据之前确定的系统类型,本表展示了在 MicroLogic E 脱扣单元显示屏上选择的文本内容:

如果...

...

系统类型 = 31

选择 3W3ct

系统类型 = 40

选择 4W3ct

系统类型 = 41

选择 4W4ct

功率流符号

MicroLogic PH 脱扣单元上,使用 MicroLogic HMI 或功率流符号配置命令(命令代码 = 47240)来配置功率流符号。

MicroLogic E 脱扣单元上,仅使用 MicroLogic HMI 来配置功率流符号。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x0CF3

3316

R-WC

INT16U

0-1

E/P/H

功率流符号:

0 = 从上游(顶部)到下游(底部)的有功功率流(出厂设置)。

1 = 从下游(底部)到上游(顶部)的有功功率流。

无功功率符号

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x0CF4

3317

RW

INT16U

0-1

E/P/H

无功功率的符号法则:

0 = 作为替代之用的 IEEE 准则

1 = IEEE 和 IEC 准则(出厂设置)(1)

(1) 带有 MicroLogic E 脱扣单元时,仅符合 IEC 准则。

功率因数符号

功率因数符号配置命令(命令模式 = 47241)配置功率因数符号寄存器的内容。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x0CF5

3318

R-WC

INT16U

0-2

E/P/H

功率因数和基波功率因数 (cosϕ) 的符号法则:

0 = IEC 准则

1 = 作为替代之用的 IEEE 准则

2 = IEEE 准则(出厂设置)(1)

(1) 带有 MicroLogic E 脱扣单元时,仅符合 IEC 准则。

无功功率计算法则

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x0CF6

3319

R

INT16U

0-1

H

无功功率计算法则:

0 = 仅有基波

1 = 包含谐波(出厂设置)

电量累计模式

电量累计模式配置命令(命令代码 = 47242)设置电量累计模式寄存器的内容。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x0CFB

3324

R-WC

INT16U

0-1

E/P/H

电量累计模式:

0 = 绝对值累计(出厂设置)(1)

Ep = EpIn + EpOut

Eq = EqIn + EqOut

1 = 有符号的累计

Ep = EpIn – EpOut

Eq = EqIn – EqOut

(1) 带有 MicroLogic E 脱扣单元时,仅能使用绝对计算。

需求时间

电流需量配置命令(命令代码:47243)设置寄存器 3351 和 3352 的内容。

功率需量配置命令(命令代码:47244)设置寄存器 3354 和 3355 的内容。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x0D16

3351

RW

INT16U

0-1

E/P/H

电流需量计算方法(窗口类型):

0 = 块间隔(滑动)

1 = 热法,滑动(出厂设置)(1)

0x0D17

3352

R-WC

x1

分钟

INT16U

5-60

E/P/H

电流需量计算窗口的持续时间,可以以 1 分钟为步长调整。

出厂设置为 15 分钟 (2)

0x0D19

3354

R-WC

INT16U

0-5

E/P/H

功率需量计算方法(窗口类型):

0 = 滑动(块间隔)(出厂设置)

1 = 滑动(热法)(1)

2 = 块(块间隔)

5 = 与通讯同步

0x0D1A

3355

R-WC

x1

分钟

INT16U

5-60

E/P/H

功率需量计算窗口的持续时间,可以以 1 分钟为步长调整。

出厂设置为 15 分钟。

(1) 带有 MicroLogic E 脱扣单元时,仅能使用热变量选项。

(2) 本寄存器中设置的电流需量计算窗口持续时间(分钟)用于最大电流 IAIBICIN 保护功能。当这些保护功能可用时,可更改计算窗口的持续时间,无论是否关闭刻度旋钮的保护盖,无论是否已授权远程访问 (MicroLogic),无论监控器是否知晓远程访问控制字。

额定电压

设置额定初始电压 Vn 显示命令(命令代码 = 47245)可配置额定电压寄存器的内容。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x258F

9616

R-WC

1

V

INT16U

100-1150

E/P/H

变压器的额定初始电压 Vn。

出厂设置 = 690 V

0x2590

9617

RW

1

V

INT16U

100-690

P/H

变压器的额定二次电压。

出厂设置 = 690 V

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?