DOCA0384ZH-01

通讯测试

如要在各断路器上测试串行线路通讯,建议使用 EcoStruxure Power Commission 软件

如果运行 EcoStruxure Power Commission (EPC) 软件并连接在 Modbus 网络上的 PC 能够从 IMU 读取数据,则表示通讯已经建立。请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?