DOCA0384ZH-01

基本保护参数

中性线保护参数

只有寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 41 时,才能使用中性线保护

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x2230

8753

RW

1

INT16U

0-3

A/E/P/H

中性线保护类型:(1)

0 = 关

1 = N/2 (Ir/2)

2 = N (Ir)

3 = Nx1.6 (1.6 Ir) (2)

(1) 只有 MicroLogic PH 脱扣单元可使用写入访问。

(2) 只有 MicroLogic PH 脱扣单元可访问数值。

长延时保护参数

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x2231

8754

R

INT16U

0-1

A/E/P/H

状态:0x0001 = 开

0x2232

8755

RW

INT16U

IDMTL 曲线的类型 (1)

A/E/P/H

0

标准长延时曲线 I2t(出厂设置)

P/H

1

SIT 曲线

P/H

2

VIT 曲线

P/H

3

EIT(I2t 打开)曲线

P/H

4

HVF 曲线

P/H

5

时间常数(I2t 关闭)

6-15

保留

0x2233-0x2234

8756-8757

RW

1

A

MOD10000

40-8000

A/E/P/H

Ir 吸合值 (1)

0x2235

8758

RW

1

ms

INT16U

500-24000

A/E/P/H

tr 时间延时 (1)

0x2236-0x2238

8759-8761

保留

0x2239

8762

RW

INT16U

H

波形捕捉设置:

0 = 无波形捕捉

0X0100 = 时间延时 tr 结束时,捕捉的波形存入 22 号故障波形捕捉文件。

0x223A

8763

RW

INT16U

M2C/M6C 可编程触点设置:

位设置为 1 = 时间延时 tr 结束时触点关闭(出厂设置)

位设置为 0 = 时间延时 tr 结束时触点打开

0

始终设为 1

1-7

保留

E/P/H

8

触点 1

E/P/H

9

触点 2

P/H

10

触点 3

P/H

11

触点 4

P/H

12

触点 5

P/H

13

触点 6

14-15

保留

(1) 只有 MicroLogic PH 脱扣单元可使用写入访问。

短延时保护参数

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x223B

8764

R

INT16U

0-1

A/E/P/H

状态:0x0001 = 开

0x223C

8765

RW

INT16U

0-1

A/E/P/H

保护类型:(1)

0 = I2t 打开

1 = I2t 关闭

0x223D-0x223E

8766-8767

RW

1

A

MOD10000

60-80 000

A/E/P/H

Isd 吸合值 (1)

0x223F

8768

RW

1

ms

INT16U

0-400

A/E/P/H

tsd 时间延时 (1)

0 s:仅在 I²t 处于关闭位置时有效

100–400 ms:I²t 处于打开和关闭位置时有效

0x2243

8772

RW

INT16U

H

波形捕捉设置:

0 = 无波形捕捉

0x0100 = 时间延时 tsd 结束时,捕捉的波形存入故障波形捕捉文件。

0x2244

8773

RW

INT16U

M2C/M6C 可编程触点设置:

位设置为 1 = 时间延时 tsd 结束时触点关闭(出厂设置)

位设置为 0 = 时间延时 tsd 结束时触点打开

0

始终设为 1

1-7

保留

E/P/H

8

触点 1

E/P/H

9

触点 2

P/H

10

触点 3

P/H

11

触点 4

P/H

12

触点 5

P/H

13

触点 6

14-15

保留

(1) 只有 MicroLogic PH 脱扣单元可使用写入访问。

瞬时保护参数

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x2245

8774

R

INT16U

0x0001-0x0101

A/E/P/H

0x0001 = 启动保护(出厂设置)

0x0101 = 保护关闭

0x2246

8775

保留

0x2247-0x2248

8776-8777

RW

1

A

MOD10000

200-120000

A/E/P/H

瞬时保护的 I 吸合值 (1)

0x2249

8778

保留

0x224D

8782

RW

INT16U

H

波形捕捉设置:

0 = 无波形捕捉

0x0100 = 时间延时结束时,捕捉的波形存入故障波形捕捉文件。

0x224E

8783

RW

INT16U

M2C/M6C 可编程触点设置:

位设置为 1 = 时间延时结束时触点关闭(出厂设置)

位设置为 0 = 时间延时结束时触点打开

0

始终设为 1

1-7

保留

E/P/H

8

触点 1

E/P/H

9

触点 2

P/H

10

触点 3

P/H

11

触点 4

P/H

12

触点 5

P/H

13

触点 6

14-15

保留

(1) 只有 MicroLogic PH 脱扣单元可使用写入访问。

接地故障保护参数

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x224F

8784

RW

INT16U

0x0001-0x0101

A/E/P/H

保护状态:(1) (2)

0x0001 = 启动保护(出厂设置)

0x0101 = 保护关闭

0x2250

8785

RW

INT16U

0-1

A/E/P/H

保护类型:(1)

0 = I2t 打开

1 = I2t 关闭

0x2251-0x2252

8786-8787

RW

1

A

MOD10000

30-1200

A/E/P/H

接地故障保护的 Ig 吸合值 (1)

0x2253

8788

RW

1

ms

INT16U

0-400

A/E/P/H

接地故障保护的 tg 脱扣时间延时:(1)

0 s = 仅在 I2t 处于关闭位置时有效

100–400 ms = I2t 处于打开位置和 I2t 处于关闭位置时有效

0x2257

8792

RW

INT16U

H

波形捕捉设置:

0 = 无波形捕捉

0x0100 = 时间延时 tg 结束时,捕捉的波形存入故障波形捕捉文件。

0x2258

8793

RW

INT16U

M2C/M6C 可编程触点设置:

位设置为 1 = 时间延时 tg 结束时触点关闭(出厂设置)

位设置为 0 = 时间延时 tg 结束时触点打开

0

始终设为 1

1-7

保留

E/P/H

8

触点 1

E/P/H

9

触点 2

P/H

10

触点 3

P/H

11

触点 4

P/H

12

触点 5

P/H

13

触点 6

14-15

保留

(1) 只有 MicroLogic PH 脱扣单元可使用写入访问。

(2) 为了能够写入此寄存器,必须满足以下条件:

  • MicroLogic 6 P6 H 固件版本为 8.244 或以上(请参阅寄存器 8710)

  • 通过实用程序启用 _GFI(可请求获得)激活接地故障限制选项

接地漏电 (Vigi) 保护参数

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x2259

8794

R

INT16U

0x0001

A/P/H

0x0001 = 启动保护

0x225A

8795

保留

0x225B-0x225C

8796-8797

RW

1

mA

MOD10000

5-300

A/P/H

接地漏电保护吸合电流 IΔn (1)

0x225D

8798

RW

1

ms

INT16U

0-1000

A/P/H

接地漏电保护脱扣时间延时 Δt (1)

0x2261

8802

RW

INT16U

H

波形捕捉设置:

0 = 无波形捕捉

0x0100 = 时间延时 Δt 结束时,捕捉的波形存入故障波形捕捉文件。

0x2262

8803

RW

INT16U

P/H

M2C/M6C 可编程触点设置:

位设置为 1 = 时间延时 Δt 结束时触点关闭(出厂设置)

位设置为 0 = 时间延时 Δt 结束时触点打开

0

始终设为 1

1-7

保留

P/H

8

触点 1

P/H

9

触点 2

P/H

10

触点 3

P/H

11

触点 4

P/H

12

触点 5

P/H

13

触点 6

14-15

保留

(1) 只有 MicroLogic PH 脱扣单元可使用写入访问。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?