DOCA0384ZH-01

测量参数

系统类型

设置 ENVT(外置中性线电压接线)存在命令(命令代码 = 46472)可配置系统类型寄存器的内容。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x0CF1

3314

R

INT16U

30、31、40、41

E

系统类型

出厂设置:

  • 3 极断路器:31

  • 4 极断路器:41

确定系统类型:

如果...

...

结果

系统类型为 3 极断路器,带有外置中性线电流互感器,但不带外置中性线电压接线

系统类型 = 30

  • 可以测量线电压。

  • 不可以测量相到中性线的电压。

  • 可以测量中性线电流。

  • 无法使用 3 电力计方法计算功率。

系统类型为 3 极断路器,既不带外置中性线电流互感器,也不带外置中性线电压接线

系统类型 = 31

  • 可以测量线电压。

  • 不可以测量相到中性线的电压。

  • 不可以测量中性线电流。

  • 无法使用 3 电力计方法计算功率。

系统类型为 3 极断路器,不带外置中性线电流互感器,但带有外置中性线电压接线

系统类型 = 40

  • 可以测量线电压。

  • 可以测量相电压。

  • 不可以测量中性线电流。

  • 可以使用 3 电力计方法计算功率。

系统类型为 3 极断路器,带有外置中性线电流互感器和外置中性线电压接线,或者如果系统类型为 4 极断路器

系统类型 = 41

  • 可以测量线电压。

  • 可以测量相电压。

  • 可以测量中性线电流。

  • 可以使用 3 电力计方法计算功率。

根据之前确定的系统类型,本表展示了在 MicroLogic Active E 控制单元显示屏上选择的文本内容:

如果...

...

系统类型 = 31

选择 3W3ct

系统类型 = 40

选择 4W3ct

系统类型 = 41

选择 4W4ct

功率流符号

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x0CF3

3316

R

INT16U

0-1

E

功率流符号:

0 = 从上游(顶部)到下游(底部)的有功功率流(出厂设置)。

1 = 从下游(底部)到上游(顶部)的有功功率流。

无功功率符号

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x0CF4

3317

R

INT16U

0-1

E

无功功率的符号法则:

0 = 作为替代之用的 IEEE 准则

1 = IEEE 和 IEC 准则(出厂设置)(1)

(1) 带 MicroLogic Active E 控制单元,仅 IEC 准则。

功率因数符号

功率因数符号配置命令(命令模式 = 47241)配置功率因数符号寄存器的内容。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x0CF5

3318

R

INT16U

0-2

E

功率因数和基波功率因数 (cosϕ) 的符号法则:

0 = IEC 准则

1 = 作为替代之用的 IEEE 准则

2 = IEEE 准则(出厂设置)(1)

(1) 带 MicroLogic Active E 控制单元,仅 IEC 准则。

需量时间

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x0D16

3351

R

INT16U

1

E

电流需量计算方法(窗口类型):

1 = 热法,滑动(出厂设置)

0x0D17

3352

R

x1

分钟

INT16U

15

E

电流需量计算窗口的持续时间,固定为 15 分钟。

0x0D19

3354

R

INT16U

0

E

功率需量计算方法(窗口类型):

0 = 滑动(块间隔)(出厂设置)

0x0D1A

3355

R

x1

分钟

INT16U

15

E

功率需量计算窗口的持续时间,固定为 15 分钟。

额定电压

设置额定初始电压 Vn 显示命令(命令代码 = 47245)可配置额定电压寄存器的内容。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x258F

9616

R

1

V

INT16U

100-1150

E

变压器的额定初始电压 Vn。

出厂设置 = 690 V

0x2590

9617

R

1

V

INT16U

100-690

E

变压器的额定二次电压。

出厂设置 = 690 V

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?