DOCA0384ZH-01

断路器控制命令

分闸断路器

危险
电击、爆炸或电弧闪光危险
  • 在确认操作断路器不会导致危险情况后,才能继续执行此操作。
  • 请勿在安全链中使用 MicroLogic Active 远程控制功能。
  • 在没有亲自验证本地或远程软件操作是否能够成功将断路器分闸或者关断电路的情况下,任何人都不得使用电网。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

如要使断路器分闸,用户必须以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x1F3F

8000

INT16U

904

A/E

命令代码 = 904

0x1F40

8001

INT16U

10

A/E

参数的数量(字节)= 10

0x1F41

8002

INT16U

4609

A/E

目的地 = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

A/E

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

A/E

命令的密码 = 0(不需要密码)

合闸断路器

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 在确认操作断路器不会导致危险情况后,才能继续执行此操作。
  • 在没有亲自验证本地或远程软件操作是否能够成功将断路器合闸或者接通电路的情况下,任何人都不得使用电网。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

如要使断路器合闸,用户必须以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x1F3F

8000

INT16U

905

A/E

命令代码 = 905

0x1F40

8001

INT16U

10

A/E

参数的数量(字节)= 10

0x1F41

8002

INT16U

4609

A/E

目的地 = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

A/E

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

A/E

命令的密码 = 0(不需要密码)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?