DOCA0384ZH-01

MicroLogic 5/6/7 脱扣单元保护命令

长延时保护

用户可以从寄存器 8754 到 8763 读取长延时保护参数 长延时保护参数

如要设置长延时保护参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

45192

命令代码 = 45192

0x1F40

8001

INT16U

18

参数的数量(字节)= 18

0x1F41

8002

INT16U

5121

目的地 = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTETSTRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

1

A

INT16U

Ir 吸合值。Ir 范围取决于额定电流 In,以及 MicroLogic 5/6/7 脱扣单元旋转开关 1 (Ir) 的位置。

0x1F46

8007

1

ms

INT16U

500–

16000

tr 延时(仅限于配电应用)

tr = 500、1000、2000、4000、8000、16000 毫秒

0x1F47

8008

INT16U

5-30

电机类别(仅限于电机应用)

可能的值 = 5、10、20、30 秒

0x1F48

8009

INT16U

1–2

冷却风扇(仅限于电机应用)

1 = 自动,2 = 电机

短延时保护

用户可以从寄存器 8764 到 8773 读取短延时保护参数 短延时保护参数

如要设置短延时保护参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

45193

命令代码 = 45193

0x1F40

8001

INT16U

16

参数的数量(字节)= 16

0x1F41

8002

INT16U

5121

目的地 = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTETSTRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

10

INT16U

(1)

lsd 系数,调节步长为 5。

Isd 吸合值 = (Ir) x (Isd 系数) / 10

0x1F46

8007

1

ms

INT16U

0-400

tsd 延时

tsd = 0、100、200、300、400 毫秒

如果 tsd = 0 毫秒,那么 I2t 必须处于关闭状态。

0x1F47

8008

INT16U

0–1

保护类型:0 = I2t 开,1 = I2t 关

对于电机应用,tsd = 0 毫秒,I2t 处于关闭状态(固定值)。

(1) 对于配电应用,范围为 15-100。对于电机应用,范围为 50-130。

瞬时保护

用户可以从寄存器 8774 到 8783 读取瞬时保护参数 瞬时保护参数

如要设置瞬时保护设置,用户必须以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

45194

命令代码 = 45194

0x1F40

8001

INT16U

12

参数的数量(字节)= 12

0x1F41

8002

INT16U

5121

目的地 = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

10

INT16U

(1)

Ii 系数,调节步长为 5。

Ii 吸合值 = (In) x (Ii 系数) / 10

(1) li 系数的范围取决于断路器的大小:

  • 对于 100-160 A,范围为 15-150。

  • 对于 250-400 A,范围为 15-120。

  • 对于 630 A,范围为 15-110。

接地故障保护

用户可以从寄存器 8784 到 8793 读取接地故障保护参数 接地故障保护参数

如要设置接地故障保护设置,用户必须以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

45195

命令代码 = 45195

0x1F40

8001

INT16U

16

参数的数量(字节)= 16

0x1F41

8002

INT16U

5121

目的地 = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

100

INT16U

(1)

Ig 系数,调节步长为 5。此值由 MicroLogic 5/6/7 脱扣单元旋转开关 2 (Ig) 的位置定义。

Ig 吸合值 = (In) x (Ig 系数) / 100

0x1F46

8007

1

ms

INT16U

0-400

tg 延时

tg = 0、100、200、300、400 毫秒

如果 tg = 0 毫秒,那么 I2t 必须处于关闭状态。

0x1F47

8008

INT16U

0–1

保护类型:0 = I2t 开,1 = I2t 关

对于电机应用,tg = 0 毫秒,I2t 处于关闭状态(固定值)。

(1) Ig 系数取决于互感器额定值 In 与 MicroLogic 5/6/7 脱扣单元旋转开关(如存在)。

例如:0(保护功能关闭)或 0.40 In 至 In(以 0.05 为步长)。当 MicroLogic 5/6/7 旋转开关位置 Ig 为关闭位置时,不能使用命令接口设置 Ig 系数。

接地漏电保护

用户可以从寄存器 8794 到 8803 读取接地漏电保护参数 接地漏电保护参数

如要设置接地漏电保护设置,用户必须以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

45196

命令代码 = 45196

0x1F40

8001

INT16U

14

参数的数量(字节)= 14

0x1F41

8002

INT16U

5121

目的地 = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

1

mA

INT16U

0–FFFF

保留

0x1F46

8007

1

ms

INT16U

0-1000

tΔn 延时

tΔn = 0、60、150、500、1000 毫秒

如果 IΔn = 0.03 mA,那么 tΔn = 0 毫秒

中性线保护

只有寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 41 时,才能使用中性线保护 系统类型

用户可以从寄存器 8916 到 8919 读取中性线保护参数 中性线保护参数

如要设置中性线保护设置,用户必须以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

45197

命令代码 = 45197

0x1F40

8001

INT16U

12

参数的数量(字节)= 12

0x1F41

8002

INT16U

5121

目的地 = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

0–3

中性线系数吸合值

0 = 关

1 = 0.5

2 = 1.0

3 = OSN

堵转保护

堵转保护仅用于电机应用。

用户可以从寄存器 8900 到 8903 读取堵转保护参数 堵转保护参数

如要设置堵转保护参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

45448

命令代码 = 45448

0x1F40

8001

INT16U

16

参数的数量(字节)= 16

0x1F41

8002

INT16U

5121

目的地 = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

0–1

激活:0 = 关,1 = 开

0x1F46

8007

10

INT16U

10-80

Ijam 系数,调节步长为 1。

Ijam 吸合值 = (Ir) x (Ijam 系数) / 10

0x1F47

8008

1

s

INT16U

1–30

tjam 延时

欠载保护

欠载保护仅用于电机应用。

用户可以从寄存器 8908 到 8911 读取接地漏电保护参数 欠载保护参数

如要设置欠载保护参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

45449

命令代码 = 45449

0x1F40

8001

INT16U

16

参数的数量(字节)= 16

0x1F41

8002

INT16U

5121

目的地 = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

0–1

激活:0 = 关,1 = 开

0x1F46

8007

100

INT16U

30-90

Iunderload 系数,调节步长为 1。

Iunderload 吸合值 = (Ir) x (Iunderload) / 100

0x1F47

8008

1

s

INT16U

1–200

tunderload 延时

不平衡保护

不平衡保护仅用于电机应用。

用户可以从寄存器 8904 到 8907 读取不平衡保护参数 不平衡保护参数

如要设置不平衡保护参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

45450

命令代码 = 45450

0x1F40

8001

INT16U

14

参数的数量(字节)= 14

0x1F41

8002

INT16U

5121

目的地 = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

1

%

INT16U

10-40

Iunbal 系数

0x1F46

8007

1

s

INT16U

1-10

tunbal 延时

长时启动保护

长时启动保护仅用于电机应用。

用户可以从寄存器 8912 到 8915 读取欠载保护参数 长时启动保护参数

如要设置长时启动保护参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

45451

命令代码 = 45451

0x1F40

8001

INT16U

16

参数的数量(字节)= 16

0x1F41

8002

INT16U

5121

目的地 = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

0–1

激活:0 = 关,1 = 开

0x1F46

8007

10

INT16U

10-80

Ilongstart 系数,调节步长为 1。

Ilongstart 吸合值 = (Ir) x (Ilongstart 系数) / 10

0x1F47

8008

1

s

INT16U

1–200

tlongstart 延时

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?