DOCA0384ZH-01

测量设置设置命令

命令列表

下表列出了可用的测量设置装置命令,它们的命令代码以及用户配置文件:

命令

命令代码

用户配置文件

设置功率流符号配置 设置功率流符号配置

47240

管理员

设置功率因数符号法则 设置功率因数符号法则

47241

管理员

设置电量累积模式 设置电量累积模式

47242

管理员

设置电流需求配置 设置电流需求配置

47243

管理员

设置功率需求配置 设置功率需求配置

47244

管理员

设置功率流符号配置

如要设置功率流符号配置,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

47240

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

12

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

命令的密码:管理员级用户配置文件密码

0x1F45

8006

INT16U

0–1

功率符号

  • 0 = 直接或 P+ = 从上游(顶部)到下游(底部)的有功功率流(出厂设置)

  • 1 = 逆变或 P– = 从下游(底部)到上游(顶部)的有功功率流

设置功率因数符号法则

如要设置功率因数符号法则,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

47241

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

12

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

命令的密码:管理员级用户配置文件密码

0x1F45

8006

INT16U

0、2

功率因数符号法则:

  • 0 = IEC

  • 2 = IEEE(出厂设置)

设置电量累积模式

如要设置电量累积模式,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

47242

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

12

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

命令的密码:管理员级用户配置文件密码

0x1F45

8006

INT16U

0–1

电量累积模式:

  • 0 = 绝对值(出厂设置)

  • 1 = 带符号

设置电流需求配置

如要设置电流需求配置,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

47243

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

12

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

命令的密码:管理员级用户配置文件密码

0x1F45

8006

INT16U

1–60

电流需求计算间隔时间

设置功率需求配置

如要设置功率需求配置,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

47244

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

14

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

命令的密码:管理员级用户配置文件密码

0x1F45

8006

INT16U

0

功率需求计算方法:

  • 0 = 滑动窗口

0x1F46

8007

INT16U

1-60

功率需求计算间隔时间

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?