断路器控制命令
分闸断路器
如要使断路器分闸,请以如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
904 |
命令代码 = 904 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
10 |
参数的数量(字节)= 10 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
目的地 = 4353 (0x1101) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码 |
合闸断路器
如要使断路器合闸,请以如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
905 |
命令代码 = 905 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
10 |
参数的数量(字节)= 10 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
目的地 = 4353 (0x1101) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码 |
复位断路器
如要复位断路器,请以如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
906 |
命令代码 = 906 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
10 |
参数的数量(字节)= 10 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
目的地 = 4353 (0x1101) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码 |
启用/禁用断路器合闸命令
如要启用或禁用断路器合闸命令,请以如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
910 |
命令代码 = 910 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
13 |
参数的数量(字节)= 13 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
目的地 = 4353 (0x1101) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码 |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
1 |
|
|
0x1F46 |
8007 |
– |
– |
INT16U |
– |
命令起源: 256 = 通过通讯接口(IFM 或 IFE)发送命令 |
启用/禁用自动复位
用户可以从寄存器 564(位 3)读取自动复位参数。
如要启用或禁用自动复位,请以如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
42636 |
命令代码 = 42636 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
参数的数量(字节)= 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
目的地 = 4353 (0x1101) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 用户类型的密码 |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
0 = 未启用自动复位。 1 = 已启用自动复位。 |
即使 SDE 动作也启用/禁用复位
用户可以从寄存器 564(位 4)读取复位参数。
如要即使 SDE 动作也启用/禁用复位,请以如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
42637 |
命令代码 = 42637 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
参数的数量(字节)= 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
目的地 = 4353 (0x1101) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 用户类型的密码 |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
0 = 如果 SDE = 1,那么不启用复位。 1 = 如果 SDE = 1,那么启用复位。 |