DOCA0384ZH-01

需量测量

概述

命令寄存器包括:

  • 电流需量

  • 有功、无功和视在功率需量

电流需量的窗口持续时间取决于寄存器 3352 的配置。请参阅需量时间

功率需求的窗口类型和窗口持续时间取决于寄存器 3354 和 3355 的配置。请参阅需量时间

  • 对于块类窗口,需量值会在窗口期结束时更新。

  • 对于滑动类窗口,

    • 如果所配置的窗口持续时间不超过15分钟,则每15分钟更新一次需量值。

    • 如果所配置的窗口持续时超过 15 分钟,则每 1 分钟更新一次需量值。

复位最小/最大值命令(命令代码 = 46728)可将峰值需量测量寄存器的内容复位。

电流需量

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x0897

2200

R

1

A

INT16U

0-32767

E

A 相的电流需量:IADmd (2)

0x0898

2201

R

1

A

INT16U

0-32767

E

B 相的电流需量:IBDmd (2)

0x0899

2202

R

1

A

INT16U

0-32767

E

C 相的电流需量:ICDmd (2)

0x089A

2203

R

1

A

INT16U

0-32767

E

中性线的电流需量:INDmd (1) (2)

0x089B

2204

R

1

A

INT16U

0-32767

E

自上次复位以来相 A 的最大电流需量:IAPeak Dmd

0x089C

2205

R

1

A

INT16U

0-32767

E

自上次复位以来相 B 的最大电流需量:IBPeak Dmd

0x089D

2206

R

1

A

INT16U

0-32767

E

自上次复位以来相 C 的最大电流需量:ICPeak Dmd

0x089E

2207

R

1

A

INT16U

0-32767

E

自上次复位以来中性线的最大电流需量:INPeak Dmd (1)

0x089F-0x08AE

2208-2223

保留

(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 31 或 40,则值不可用。参阅系统类型

(2) MicroLogic Active E 控制单元仅支持热算法。

有功功率需量

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x08AF

2224

R

1

kW

INT16U

0-32767

E

总有功功率需量:P Dmd (1) (3)

0x08B0

2225

R

1

kW

INT16U

0-32767

E

自上次复位以来的最大总有功功率需量:P Peak Dmd

0x08B1

2226

R

1

kW

INT16U

0-32767

E

窗口结束时的预计有功功率需量 (2)

0x08B2

2227

R

1000

INT16

-1000–+1000

E

自上次最大有功功率需量后的总功率因数

0x08B3-0x08B4

2228-2229

保留

(1) 对于块类窗口,此值会在窗口周期结束时更新。对于滑动类窗口,此值每 15 秒更新一次。

(2) 对于块类窗口和滑动类窗口,此值每 15 分钟更新一次。

(3) MicroLogic Active E 控制单元仅支持热算法。

无功功率需量

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x08B5

2230

R

1

kvar

INT16U

0-32767

E

总无功功率需量:Q Dmd (1)

0x08B6

2231

R

1

kvar

INT16U

0-32767

E

自上次复位以来的最大无功功率需量:Q Peak Dmd

0x08B7

2232

R

1

kvar

INT16U

0-32767

E

窗口结束时的预计无功功率需量 (2)

0x08B8

2233

R

1000

INT16

-1000–+1000

E

自上次无功功率最大需量后的总功率因数

0x08B9-0x08BA

2234-2235

保留

(1) 对于块类窗口,此值会在窗口周期结束时更新。对于滑动类窗口,此值每 15 秒更新一次。

(2) 对于块类窗口和滑动类窗口,此值每 15 分钟更新一次。

视在功率需量

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x08BB

2236

R

1

kVA

INT16U

0-32767

E

总视在功率需量:S Dmd (1)

0x08BC

2237

R

1

kVA

INT16U

0-32767

E

自上次复位以来的最大总视在功率需量:S Peak Dmd

0x08BD

2238

R

1

kVA

INT16U

0-32767

E

窗口结束时的预计视在功率需量 (2)

0x08BE

2239

R

1000

INT16

-1000–+1000

E

自上次视在功率最大需量后的总功率因数

0x08BF-0x08C0

2240-2241

保留

(1) 对于块类窗口,此值会在窗口周期结束时更新。对于滑动类窗口,此值每 15 秒更新一次。

(2) 对于块类窗口和滑动类窗口,此值每 15 分钟更新一次。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?