DOCA0384ZH-01

MicroLogic X Modbus 寄存器表

概述

以下章节介绍了嵌入 MasterPacT MTZ 断路器中的 MicroLogic X 控制单元的 Modbus 寄存器。这些寄存器提供了可读信息,诸如电气测量、保护配置以及监控信息。借助命令接口,用户可以通过可控方式更改这些寄存器。

MicroLogic X 控制单元寄存器按逻辑相关信息分组成表。表内容按地址递增顺序排列。

MicroLogic X 控制单元命令将单独介绍。

MicroLogic X 表格式

MicroLogic X Modbus 寄存器表包含如下各列:

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

               
  • 地址:一个十六进制的 16 位寄存器地址。该地址是 Modbus 帧中使用的数据。

  • 寄存器:一个十进制的 16 位寄存器号(寄存器 = 地址 + 1)。

  • RW:寄存器读写状态

    • R:寄存器可通过 Modbus 功能读取

    • W:寄存器可通过 Modbus 功能写入

    • RW:寄存器可通过 Modbus 功能读写

    • RC:寄存器可通过命令接口读取

    • WC:寄存器可通过命令接口写入

  • 单位:用来表示信息的单位。

  • 类型:编码数据类型(参阅下文介绍的数据类型)。

  • 范围:这个变量的允许值,通常是格式允许的一个子集。

  • 说明:提供关于寄存器的信息以及相关的限制条件。

MicroLogic X 数据类型

数据类型

描述

范围

INT16U

16 位无符号整数

0 至 65535

INT16

16 位有符号整数

-32768 至 +32767

INT32U

32 位无符号整数

0 至 4 294 967 295

INT32

32 位有符号整数

-2 147 483 648 到 +2 147 483 647

INT64U

64 位无符号整数

0 至 18 446 744 073 709 600 000

INT64

64 位有符号整数

-9 223 372 036 854 775 808 至 +9 223 372 036 854 775 807

FLOAT32

带有浮点的 32 位有符号整数

2-126 (1.0) 至 2127 (2 - 2-23)

OCTET STRING

文本串

每个字符占 1 个字节

XDATE

ULP 模块的日期和时间

DATETIME

采用 IEC 60870-5 格式的日期和时间

请参见数据类型的详细说明

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.