标准数据集 Modbus 寄存器表
概述
远程监视 MasterPacT、ComPacT 和 PowerPacT 断路器所需的主要信息包含于从寄存器 32000 开始的公用寄存器表中。
一个 Modbus 读取请求最多可用于 125 寄存器。要读取整个寄存器表,必须使用三个 Modbus 读取请求。
它包含以下信息:
-
断路器状态
-
脱扣原因
-
以下主要测量方面的实时值:电流、电压、功率和电能
此寄存器表的内容在标准数据集公用寄存器中详细列出。
强烈建议使用这些公用寄存器来优化响应时间,简化数据使用。
标准数据集表格式
寄存器表包含如下各列:
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
A/E/P/H |
已激活 |
X |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
地址:十六进制的 16 位寄存器地址。该地址是 Modbus 帧中使用的数据。
-
寄存器:十进制的 16 位寄存器编号(寄存器 = 地址 + 1)。
-
RW:寄存器读写状态
-
R:寄存器可通过 Modbus 功能读取
-
W:寄存器可通过 Modbus 功能写入
-
RW:寄存器可通过 Modbus 功能读写
-
RC:寄存器可通过命令接口读取
-
WC:寄存器可通过命令接口写入
-
-
单位:信息的表示单位。
-
类型:编码数据类型(请参见下面的数据类型说明)。
-
范围:此变量的允许值,通常是格式允许的子集。
-
A/E:ComPacT NSX 或 PowerPacT H、J 或 L 型 MicroLogic 脱扣单元的类型,其中有可用的寄存器。
-
A 类(电流表):仅 ComPacT NSX 断路器的电流测量值。
-
E 类(电能):ComPacT NSX 或 PowerPacT H、J 或 L 型 断路器的电流、电压、功率和电能测量。
-
-
A/E/P/H:MasterPacT NT/NW、ComPacT NS 或 PowerPacT P 或 R 型 MicroLogic 脱扣单元的类型,其中有可用的寄存器。
-
A 类(电流表):电流测量
-
E 类(电能):电流、电压、功率和电能测量
-
P 类(功率):电流、电压、功率和电能测量以及高级保护
-
H 类(谐波):仅限电流、电压、功率、电能、电能质量测量以及 MasterPacT NT/NW 断路器的高级保护
-
-
活动:MasterPacT MTZ MicroLogic Active 控制单元的类型,其中有可用的寄存器。
-
A 类(电流表),适用于 MicroLogic Active A/AP:电流测量
-
E 类(电能),适用于 MicroLogic Active E/EP/Ei:电流、电压、功率和电能测量
-
-
X:MasterPacT MTZ 断路器的 MicroLogic X 控制单元中可用的寄存器。
-
描述:提供关于寄存器的信息以及相关的限制条件。
标准数据集数据类型
|
数据类型 |
描述 |
范围 |
|---|---|---|
|
INT16U |
16 位无符号整数 |
0 至 65535 |
|
INT64 |
64 位有符号整数 |
- 9 223 372 036 854 775 808 至 + 9 223 372 036 854 775 807 |
|
INT64U |
64 位无符号整数 |
0 至 18 446 744 073 709 600 000 |
|
FLOAT32 |
带有浮点的 32 位有符号整数 |
2-126 (1.0) 至 2127 (2 - 2-23) |