旧数据集
描述
旧有数据集将每个 IMU 模块的最有用的信息包含到一个方便的表格中。旧有数据集在寄存器 12000 至 12113 中提供,只需一个读取请求,即可读取。
每个 IMU 模块定期更新数据集寄存器中的值。
旧有数据集寄存器的请求响应时间比设备寄存器的请求响应时间短。因此,建议读取旧有数据集寄存器而不是设备寄存器,以便改善系统的总体性能。有关更多信息,请参阅 Modbus 编程建议。
旧数据集可与以下器件结合使用:
-
用于单个断路器的 IFE 以太网通讯接口
-
IFE 以太网交换机服务器
-
用于 MasterPacT MTZ 单断路器的 EIFE 以太网接口
-
用于单个断路器的 IFM Modbus SL 通讯接口。
-
BSCM Modbus SL/ULP 模块
-
旧有数据集兼容 ComPacT NSX、PowerPacT H-, J-, and L-Frame、ComPacT NS、PowerPacT P和 R 型 或 MasterPacT NT/NW 断路器的旧版 MicroLogic 脱扣单元。因此,在 Modbus 寄存器中直接读取的数据的组织方式与标准数据集中不同。
-
对于新应用程序,建议使用标准数据集而非旧有数据集。
MicroLogic X 控制单元的旧数据集
当购买并在 MicroLogic X 控制单元上安装了 Modbus Legacy Dataset Digital Module 时,旧有数据集可用。
Modbus Legacy Dataset Digital Module 与固件版本高于或等于版本 V002.000.nnn 的 MicroLogic X 控制单元兼容。
Modbus 旧有数据集可供远程控制器藉由通讯网络通过以下通讯接口使用:
-
IFE 以太网接口
-
EIFE 以太网接口
-
IFE 服务器
-
IFM Modbus-SL 接口
下表显示了通过通讯接口访问 Modbus 数据转移功能所需的部件号和固件版本:
|
通讯接口 |
部件号 |
所需的最低固件版本 |
|---|---|---|
|
IFE 以太网接口 |
LV434010 |
V003.007.024 |
|
LV434001 |
||
|
IFE 服务器 |
LV434011 |
V003.007.024 |
|
LV434002 |
||
|
EIFE 以太网接口 |
LV851001 |
V003.007.024 |
|
IFM Modbus SL接口 |
LV434000 |
V003.001.006 |