DOCA0384ZH-01

命令(有会话)描述

图示

设置保护设置的程序符合 UL489SE 标准。它由专用编辑会话以及提交和应用设置更改的两步程序加以保护。

专用编辑会话意味着一次只有一个接口可以访问和设置保护设置。当编辑会话打开时,其他接口的访问将被阻止。

在编辑会话期间,在应用新的设置之前,对 MicroLogic X 控制单元提供的活动保护没有影响。如果新设置被取消,或者在应用新设置之前编辑会话超时,则保持活动设置。

启用和禁用保护设置访问权限

可使用 MicroLogic X 显示屏幕在主页 > 配置 > 通用 > 锁定保护启用或禁用对保护设置的访问。

对于 MicroLogic X 控制单元的锁定保护屏幕,可从以下接口更改保护设置:

  • 键盘MicroLogic X 显示屏幕键盘本身

  • 外部访问EcoStruxure Power Commission 软件、EcoStruxure Power Device 应用 和通讯网络

对于每个接口:

  • 设置为允许(出厂设置)以启用更改。

  • 设置为不允许以禁用更改。

用于选择和更改保护设置的编辑会话

编辑会话具有以下特征:

  • 每次只能打开一个编辑会话。在打开编辑会话时,禁止从其他接口访问保护设置。

  • 提交和应用新设置需要五分钟的超时时间。会话超时时间如下:

    • 如果不提交新设置,在会话打开后五分钟

    • 如果不应用新设置,在提交新设置后五分钟

  • 应用新设置之后,获取应用设置状态,以检查是否应用了新的保护设置。应用完成后,关闭会话。

  • 当使用通讯网络设置保护时,可以在一个编辑会话中设置同一设置组的多个保护功能,在更改每个功能之后执行提交步骤,并执行应用步骤来应用所有新设置。保持活动设置,直到执行应用步骤为止。

  • 接地漏电保护和中性线保护可与设置组 A 或设置组 B 的其他保护一起设置。

  • 当 EMS 功能启用时,不能使用通讯网络设置激活的保护设置。

    EMS 设置只能按如下方式设置:

    • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件通过 USB 连接(密码保护)

    • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)

提交和应用保护设置的两步程序

更改保护设置时,您要在两个连续的步骤中提交和应用新设置:

步骤

操作

1

提交新设置

选择所需新设置并提交。此时会显示新的设置,以便您在应用之前检查设置是否正确。读取新设置以确认它们是否正确。

2

应用新设置

应用新设置。现有的主动保护设置将被新设置替换。

使用会话的保护设置程序

要使用通讯网络设置保护设置,必须使用 MicroLogic X 显示屏幕 启用和禁用保护设置访问权限 允许从外部访问保护设置。

下面的示例说明如何设置长延时过流保护设置组 A:

步骤

操作

1

使用打开安装会话命令 打开设置会话 打开编辑会话。

结果:编辑会话的会话密钥将返回命令寄存器。返回的会话密钥在会话期间必须用在所有命令中。

2

通过提交长延时过流保护设置命令 提交长延时过流保护设置 提交新的保护设置。

命令的请求会话密钥必须是打开设置会话命令返回的会话密钥。

3

使用获取长延时过电流保护设置命令 获取长延时过流保护设置 读取提交的设置。

命令的请求会话密钥必须是打开设置会话命令返回的会话密钥。

4

检查在步骤 2 提交的保护设置和在步骤 3 提交的保护设置是否相同:

  • 如果这些设置相同,请转到步骤 5。

  • 如果这些设置不同,请转到步骤 7,再次启动设置程序。

5

使用应用设置命令 应用设置 应用提交的保护设置。

命令的请求会话密钥必须是打开设置会话命令返回的会话密钥。

6

使用获取应用设置状态 获取应用设置状态 来检查是否应用了新的保护设置。

命令的请求会话密钥必须是打开设置会话命令返回的会话密钥。

注: 如果其他保护功能的设置必须更改,或者如果另一个设置组的保护功能的设置必须更改,则在步骤 2 为每个保护功能重新启动设置程序。

7

用关闭设置会话命令 关闭设置会话 关闭编辑会话。

命令的请求会话密钥必须是打开设置会话命令返回的会话密钥。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?