DOCA0384ZH-01

复位最小值/最大值命令

复位最小/最大值

复位最小值/最大值命令可以复位实时测量的最小值(寄存器 1300 至 1599)和实时测量的最大值(寄存器 1600 至 1899)

复位最小/最大值命令可以复位电量测量(寄存器 2000 到 2027)

复位最小/最大值命令可以复位峰值需求测量(寄存器 2200 到 2241)

如要复位最小/最大测量值,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x1F3F

8000

INT16U

46728

命令代码 = 46728

0x1F40

8001

INT16U

12

参数的数量(字节)= 12

0x1F41

8002

INT16U

4609

目的地 = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

复位计量变量的最小/最大值:

  • 如要复位计量变量,将此位设置为 1。

  • 如果要保持当前值,将此位设置为 0。

A/E

0

复位最小/最大电流(IAIBICIN、Imax、Ig、Iavg 和 Iunbal)

E

1

复位最小/最大电压(VABVACVBCVANVBNVCN、VavgL-L, VavgL-N 和 Vunbal)

E

2

复位最小/最大功率 (有功功率、无功功率、视在功率以及失真功率)

E

3

复位最小/最大功率因数和 cosϕ

4

保留

E

5

复位电流需量的峰值

E

6

复位有功功率、无功功率以及视在功率需量的峰值

E

7

复位最小/最大频率

8

保留

E

9

复位电量(有功、无功、视在)

10–15

保留

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?