DOCA0384ZH-01

EIFE 接口特殊寄存器

抽架报警

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

说明

0x3997

14744

R

INT16U

寄存器 14745 每个位的特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x3998

14745

R

INT16U

抽架管理报警寄存器

0

抽架位置偏差

1

过去 11 个月内未执行摇出操作

2

抽架已达到最大运行次数

3

抽架剩余寿命低于报警阈值

4

检测到新的 MicroLogic 控制单元

5–15

保留

抽架管理

此表描述了与由 EIFE 嵌入式以太网接口执行的抽架管理功能相关的寄存器。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

说明

0x3BC3

15300

R-RC

INT16U

寄存器 15301 每个位的特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x3BC4

15301

R-RC

INT16U

抽架状态

0-7

保留

8

断开位置的设备 (CD)

9

连接位置的设备 (CE)

10

测试位置的设备 (CT)

11–15

保留

0x3BC5–0x3BC6

15302–15303

R-RC-WC

INT32U

0–65534

抽架连接位置计数器

此计数器随着抽架连接位置的每个上升沿而递增

0x3BC7–0x3BC8

15304–15305

R-RC-WC

INT32U

0–65534

抽架断开位置计数器

此计数器随着抽架断开位置的每个上升沿而递增

0x3BC9–0x3BCA

15306–15307

R-RC-WC

INT32U

0–65534

抽架测试位置计数器

此计数器随着抽架测试位置的每个上升沿而递增

0x3BCB–0x3BCE

15308–15311

R-RC

DATETIME

抽架连接位置上次更改的时间戳

0x3BCF–0x3BD2

15312–15315

R-RC

DATETIME

抽架断开位置上次更改的时间戳

0x3BD3–0x3BD6

15316–15319

R-RC

DATETIME

抽架测试位置上次更改的时间戳

0x3BD7–0x3BD8

15320–15321

R-WC

INT32U

自上次润滑维护起的工作时间

0x3BD9–0x3BDA

15322–15323

R-WC

INT32U

自上次移动连接位置起的工作时间

0x3BDB

15324

R

INT16U

0-65534

抽架触点润滑计数器

0x3BDC–0x3BE0

15325–15329

保留

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?