标准保护参数
中性线保护参数
只有寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 41 时,才能使用中性线保护。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2230 |
8753 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-3 |
A/E |
中性线保护类型: 0 = 关 1 = N/2 (Ir/2) 2 = N (Ir) 3 = Nx1.6 (1.6 Ir) |
长延时保护参数
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
位 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2231 |
8754 |
R |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E |
– |
状态:0x0001 = 开 |
|
0x2232 |
8755 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
– |
IDMTL 曲线类型 |
|
A/E |
0 |
标准长延时曲线(出厂设置) |
|||||||
|
E |
1 |
SIT 曲线 |
|||||||
|
E |
2 |
VIT 曲线 |
|||||||
|
E |
3 |
EIT 曲线 |
|||||||
|
E |
4 |
HVF 曲线 |
|||||||
|
E |
5 |
恒定时间(It 关闭) |
|||||||
|
– |
6-15 |
保留 |
|||||||
|
0x2233-0x2234 |
8756-8757 |
R |
1 |
A |
MOD10000 |
40-8000 |
A/E |
– |
Ir 吸合值 |
|
0x2235 |
8758 |
R |
1 |
ms |
INT16U |
500-24000 |
A/E |
– |
tr 时间延迟 |
|
0x2236-0x223A |
8759-8763 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
短延时保护参数
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
位 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x223B |
8764 |
R |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E |
– |
状态:0x0001 = 开 |
|
0x223C |
8765 |
R |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E |
– |
保护类型: 0 = It 开 1 = It 关 |
|
0x223D-0x223E |
8766-8767 |
R |
1 |
A |
MOD10000 |
60-80 000 |
A/E |
– |
Isd 吸合值 |
|
0x223F |
8768 |
R |
1 |
ms |
INT16U |
0-400 |
A/E |
– |
tsd 延时 0 s:仅在 I²t 处于关闭位置时有效 100–400 ms:I²t 处于打开和关闭位置时有效 |
|
0x2240-0x2244 |
8769-8773 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
瞬时保护参数
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
位 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2245 |
8774 |
R |
– |
– |
INT16U |
0x0001-0x0101 |
A/E |
– |
0x0001 = 启动保护(出厂设置) 0x0101 = 保护关闭 |
|
0x2246 |
8775 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x2247-0x2248 |
8776-8777 |
R |
1 |
A |
MOD10000 |
200-120000 |
A/E |
– |
瞬时保护的 I 吸合值 (1) |
|
0x2249–0x224E |
8778-8783 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
接地故障保护参数
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
位 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x224F |
8784 |
R |
– |
– |
INT16U |
0x0001-0x0101 |
A/E |
– |
保护状态: 0x0001 = 启动保护(出厂设置) 0x0101 = 保护关闭 |
|
0x2250 |
8785 |
R |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E |
– |
保护类型: 0 = It 开 1 = It 关 |
|
0x2251-0x2252 |
8786-8787 |
R |
1 |
A |
MOD10000 |
30-1200 |
A/E |
– |
接地故障保护的 Ig 吸合值 |
|
0x2253 |
8788 |
R |
1 |
ms |
INT16U |
0-400 |
A/E |
– |
接地故障保护的 tg 脱扣时间延时: 0 s = 仅在 It 处于关闭位置时有效 100–400 ms = It 处于打开位置和 It 处于关闭位置时有效 |
|
0x2254-0x225D |
8789-8798 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |